大赛动态
12月5日,瑞萨杯2015全国大学生电子设计竞赛颁奖典礼在北京邮电大学科学会堂举办。
9月3日、4日, 全国复测在杭州电子科技大学、浙江大学举办。
8月24日, 全国各赛区进行综合测评。
8月12日-15日,瑞萨杯2015全国大学生电子设计竞赛举办。
7月2日-15日,瑞萨电子开发板网上免费申请。
4月18日,瑞萨电子NUEDC黑龙江赛区赛前研讨会在哈尔滨举办。
4月11日,瑞萨电子NUEDC福建赛区赛前研讨会在福州举办。
3月27日,瑞萨电子NUEDC四川赛区赛前研讨会在成都举办。

 

竞赛信息
报名截止:2015年5月31日
竞赛时间:2015年8月12日-8月15日
综合测评:2015年8月24日
全国评审:2015年8月28日-9月5日
导航

大赛动态

竞赛信息

元器件清单

活动视频

瑞萨杯2015全国大学生电子
设计竞赛颁奖典礼暖场视频
时长: 00:03:42
瑞萨杯2015全国大学生电子
设计竞赛纪念视频精简版
时长: 00:02:55
瑞萨杯2015全国大学生电子
设计竞赛纪念视频完整版
时长: 00:10:59

活动照片

NUEDC 技术研讨会

开赛日

全国复测

颁奖典礼

联系我们:university_china@lm.renesas.com

本次活动得到了瑞萨电子渠道合作伙伴的鼎力支持 (以下排名不分先后)

E-Touch Getsoon Superfly Sekorm Ryosan
Novalux Koryo Satori A&F Tachibana

【本科组】

  • (1) 仪器清单

    60MHz 双通道数字示波器
    100MHz 双通道数字示波器
    500MHz 双通道数字示波器
    低频信号发生器(1Hz~1MHz)
    高频信号发生器(1MHz~120MHz)
    300MHz 信号源
    双通道函数信号发生器(100MHz,DDS)
    函数发生器(10 MHz,DDS)
    低频毫伏表
    高频毫伏表
    150 MHz 频率计
    数字风速仪
    电子称(最大称重 5kg)
    五位半数字万用表
    秒表
    量角器
    单片机开发系统
    PLD 开发系统
  • (2) 主要元器件清单

    RL78/G13 MCU 板(芯片型号 R5F100LEA),已下发到赛区组委会
    带防撞圈的多旋翼飞行器,外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于 10 分钟
    带保护板的 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池
    滑线变阻器(10Ω/3A)
    光电传感器
    100MHz 晶体振荡器
    无线收发模块
    具有 AV 端子输出的彩色摄像头(彩色制式不限)
    大功率电阻(30Ω/50W, 5Ω/25W)
    大功率开关管、大功率二极管
    小型轴流风机(直径 5~10cm,5~12V DC)
    万向节(连接杆直径 10mm 以下) 
    三维角度传感器或电子陀螺仪
    变容二极管(2~20pF)

【高职高专组】

  • (1) 仪器清单

    60MHz 双通道数字示波器
    低频信号发生器
    函数发生器(10 MHz,DDS)
    低频毫伏表
    三位半数字万用表
    秒表
    量角器
    单片机开发系统
    PLD 开发系统
  • (2) 主要元器件清单

    单片机最小系统板
    小型继电器
    光电传感器
    角度传感器
    大功率开关管、大功率二极管
    电动机(20W 以内,步进电机或带减速器直流电机)
    小型直流风机