支持高速DDR3L/DDR4内存接口和8线SPI内存接口的版本可实现更简化的设计
2022 年 8 月 4 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出RZ/A3UL微处理器(MPU)产品群——为需要高吞吐量和实时能力的应用实现高清人机界面(HMI)及快速启动功能。全新RZ/A3UL让用户能够充分发挥实时操作系统(RTOS)的潜力,同时充分利用最大工作频率为1GHz的64位Arm® Cortex®-A55 CPU内核所带来的性能提升。使用RTOS可以让系统在引导后不到一秒的时间内即刻启动。这一功能非常适合需要快速响应的系统,如带有液晶显示器或控制面板的工业设备、家用电器和办公自动化设备,以及音频设备与POS终端。
全新RZ/A3UL MPU集成了一个8线SPI内存接口(注),有助于更简单、更紧凑的电路板设计。此外,新器件还包括支持DDR3L/DDR4内存接口的版本,以获得和高速DRAM的连接。例如,DDR3L/DDR4内存接口实现的数据传输速度比8线SPI内存接口快约10倍,最大限度地提升了高清(1280 x 720)级显示器,以及基于摄像头输入或各类传感器的交互式和更复杂HMI所需的性能。
RZ/A3UL支持业界两款卓越的RTOS:FreeRTOS和Azure RTOS。瑞萨作为RZ产品家族Azure RTOS的授权供应商,其用户可以简单地从GitHub下载高性能Azure RTOS并即刻开始使用。此外,瑞萨还提供一个包含FreeRTOS和HAL(硬件抽象层)驱动程序的灵活配置软件包,供开发人员在开发自己的应用程序时作为参考。一套广泛的中间件也可用于两种操作系统,进一步缩减开发时间和成本。
瑞萨电子企业基础设施业务部副总裁加藤茂树表示:“许多使用RTOS的客户告诉我们,他们希望保留出色的实时能力和快速启动等功能,但也希望获得更高的分辨率和更卓越的性能。我相信,RZ/A3UL不但可以实现其所需的更强性能,同时也能为他们带来MCU所提供的灵活性和易用性。”
微软副总裁兼Azure IoT、Light Edge、AI总经理Moe Tanabian则表示:“如同RZ/A3UL这样的高性能MPU与Azure RTOS的实时功能相结合,将直接提高我们客户器件的性能。”
RZ/A3UL的外围功能和封装引脚分配,与采用Cortex-A55内核并面向基于Linux HMI应用程序的RZ/G2UL,以及基于RISC-V的RZ/Five产品相兼容。这意味着工程师仅需更换芯片,即可利用相同的电路板设计开发全新产品。器件间的兼容性也使工程师能够轻松地从运行RTOS的产品过渡到基于Linux的产品,从而推动多个产品型号的高效开发。
基于RZ/A3UL的成功产品组合
瑞萨设计了一款HMI解决方案,即“基于RTOS的RZ/A3UL HMI SMARC SOM”。采用了RZ/A3UL和瑞萨及其合作伙伴产品组合中的其它兼容器件。这一成功产品组合作为符合行业标准SMARC 2.1外形尺寸的模块,集成了DA9062电源管理IC、5P35023可编程时钟发生器、AT25QL128A闪存IC,以及实现系统复位等外围功能的SLG46538 GreenPAK等器件。可用于评估RZ/A3UL,也可作为参考设计以帮助缩短开发时间。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win。
供货信息
RZ/A3UL MPU和开发工具现已上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rza3ul。
(注)RZ/A3UL支持Macronix Serial Multi I/O(MXSMIO®)Octa Peripheral Interface(OPI)作为其8线SPI内存接口。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。