高度集成的R-Car S4 SoC通过卓越性能以及网络、网络安全和功能安全特性加速推动系统架构集中化
2021 年 10 月 8 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出新型汽车网关解决方案,该方案基于R-Car S4片上系统(SoC)和电源管理IC(PMIC),面向下一代汽车计算机、通信网关、域服务器和应用服务器。伴随E/E架构向域和区的发展,瑞萨全新解决方案满足汽车行业对高性能、高速网络、高网络安全和高功能安全等要求。这一解决方案通过软件的复用性,以及与R-Car S4无缝配合的新款卓越PMIC,显著提升开发效率。
瑞萨电子高级副总裁、汽车电子解决方案事业本部本部长片冈健表示:“随着车辆系统架构的不断推进,与云服务安全连接和汽车控制系统的安全管理成为主要挑战。作为汽车电子市场的佼佼者,瑞萨利用最新的R-Car S4解决方案将这些难题成功化解;全球OEM亦已开始基于这一解决方案设计下一代系统。”
R-Car S4作为瑞萨第四代R-Car产品家族的首批产品之一,包含多颗Arm® Cortex® A55和Cortex® R52内核,并首次集成RH850 MCU CPU内核以用于控制域管理。R-Car S4 SoC提供大量车用接口,如16路CAN FD、16路LIN、8路SENT、1路FlexRay、4路PCIe V4.0,以及一个高带宽3路 2.5Gbit以太网交换机,以便在车辆内外获得丰富的通信与连接选项。
R-Car S4解决方案允许设计者复用为第三代R-Car SoC和RH850 MCU应用所开发的软件代码,复用率高达88%。该软件包还支持R-Car S4应用程序,包括实时内核的各种驱动程序及基本软件,如Linux BSP和管理程序等。此外,借助合作伙伴搭建的虚拟平台(VPF),可通过早期软件开发和评估缩减设计周期与成本。
用于R-Car的新型PMIC支持极低运行功率的先进电源模式。RAA271041 PMIC兼容12V车载电源,并支持负载突降和冷启动脉冲等广泛操作,同时提供第一级调节。RAA271005作为一款安全的11通道PMIC,并可进一步降压至R-Car S4及其外围设备(如LPDDR4x 内存)所需的各种电源电压。RAA271041和RAA271005 PMIC打造了从车辆电池到系统电压的完整电源解决方案。
瑞萨推出的评估板作为“成功产品组合”,融合了R-Car S4产品、RAA271041和RAA271005 PMIC,以及瑞萨时钟IC(Autoclock RC2121x)。这一经过测试的解决方案将进一步降低客户开发风险,缩短开发周期。
R-Car S4 SoC的关键特性
- 八个1.2 GHz Cortex A55内核、一个1.0 GHz Cortex R52双核(锁步)和两个400 MHz RH850 G4MH双核(锁步)提供高达27 KDMIPS的应用性能,以及超过5.3K DMIPS的实时性能
- 丰富的车用接口,包括16路CAN FD、16路LIN、8路SENT、1路FlexRay、4路PCIe V4.0,支持广泛的车内连接
- 集成3端口以太网TSN交换机带来3路2.5 Gbps带宽,以在汽车主干网和外部环境实现快速且低延迟通信;该交换机已经通过思博伦汽车C1一致性测试评估
- 集成8MB SRAM,可在RH850 G4MH内核上获得低延迟代码执行
- 多个硬件安全模块(HSM)和提供针对网络攻击的强化安全防护
- R-Car S4符合ISO-26262标准,并支持ASIL B或ASIL D功能安全等级
- 23mm2 (R-Car S4) 和 19mm2 (R-Car S4N) FCBGA 封装
用于R-Car的PMIC关键特性
- 强大的可编程性,轻松适应R-Car S4和未来的R-Car SoC产品
- RAA271041和RAA271005提供先进电源控制,支持始终开启、循环运行和休眠至内存模式等极低功耗操作
- RAA271041作为一款预调器,分别提供降压和升压两个42V同步控制器;如电池电压在启动瞬态期间下降(低至2.5V),该器件的升压级支持降压级
- RAA271041和RAA2710005根据ISO-26262标准开发,满足ASIL D等级的系统安全要求
- 集成12位SAR ADC可监测外部信号,从而省去外部ADC芯片
- 动态电压频率缩放改变输出电压以节省电力
- 可选扩频时钟缓解EMI
- 内置R-Car S4 SoC激活,简化SoC自检程序
供货信息
R-Car S4 SoC及评估板现已可提供样片。更多信息,请访问: https://www.renesas.com/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/r-car-s4-automotive-system-chip-soc-car-servercommunication-gateway。
RAA271041和RAA271005现已可提供样片。更多信息,请访问: https://www.renesas.com/RAA271041及https://www.renesas.com/RAA271005。
了解瑞萨汽车网关解决方案的更多信息,请访问: https://www.renesas.com/application/automotive/automotive-communication-gateway-platform。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。