2020 年 10 月 9 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出9款全新RA6M4 MCU产品,以扩展其RA6系列微控制器(MCU),使RA产品家族的MCU增至42款。此次发布的全新32位MCU使用基于Armv8-M架构的Arm® Cortex®-M33内核并支持TrustZone®,运行性能提升至200 MHz。RA6M4 MCU通过易用的灵活配置软件包(FSP)提供了优化的性能以及领先的安全性和连接性。此外,瑞萨合作伙伴生态系统还为RA6M4 MCU和FSP提供开箱即用的软硬件构建模块,可用于工业4.0、楼宇自动化、计量健康看护和家用电器等应用。
RA6M4 MCU具备强大的安全性、丰富的连接性、支持奇偶校验/ECC的低功耗大容量嵌入式RAM,以及Arm开发工具和生态,可加速智能物联网边缘终端设备的开发。除了支持Arm TrustZone,瑞萨的增强型安全加密引擎提供了出色的安全解决方案,包括多个对称和非对称加密加速器、高级密钥管理、安全生命周期管理、篡改检测以及增强的抵抗旁路攻击的能力。这些集成的安全特性使RA6M4 MCU成为联网应用的理想选择,并使客户能够在其所有物联网设计中实现更低的BOM成本和安全芯片的功能。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“我非常高兴地宣布RA6M4 MCU产品群扩充了RA产品线,兑现了我们在去年10月发布RA MCU产品家族时的承诺。新产品基于Arm Cortex-M33内核,实现了更大内存、内存接口的扩展、更高能效、更短唤醒时间以及更丰富的连接选项,为客户提供了同类产品中一流的性能与安全增强功能。我们致力于让希望得到RA6M4 MCU 带来的更高安全性和物联网连接性、使用Arm设计产品时独有的信心和易用性、以及Arm TrustZone技术的安全性的客户感到满意。”
Arm公司高级副总裁、汽车及物联网业务线总经理Dipti Vachani表示:“物联网边缘和终端技术为开发人员提供了新的机会,使他们可以构建更小、具有更高隐私性和对云依赖更少的设备。RA6M4 MCU通过内置的Arm TrustZone技术使智能化更靠近现场数据,以确保隐私和数据完整性,从而安全地加速IoT的发展。”
RA6M4 MCU基于高效的40nm制程工艺,在通过闪存运行CoreMark算法时功耗低至99uA/MHz。此款MCU还集成高性能片上振荡器,支持待机状态下30 µs的快速唤醒时间。产品集成高达1MB的代码闪存和256KB的SRAM(其中64KB支持ECC),使得RA6M4 MCU非常适合低功耗与安全应用。
RA6M4产品群的关键特性
- 支持TrustZone的200 MHz主频Arm Cortex-M33内核
- 包含瑞萨安全加密引擎的完整安全解决方案
- 64引脚至144引脚的LQFP封装
- 带有独立DMA的以太网控制器
- 电容式触摸感应单元
- 全速USB 2.0和CAN
- QuadSPI和OctaSPI存储器接口,以及高级模拟接口
- SCI(UART、简单SPI、简单I2C)和SPI/I2C多主机接口
- SDHI和SSI(串行音频接口)
RA6M4灵活配置软件包(FSP)使用户可以复用其现有代码,并与广大Arm生态系统中合作伙伴的软件相结合,从而加快复杂连接和安全功能的实施。FSP包含Amazon FreeRTOS与中间件,开发人员可以优选这些软件实现设备到云端的连接,也可以使用任何其它RTOS或中间件轻松替换和扩展这些开箱即用的软件。
FSP针对RA6M4 MCU的开发项目推出了一系列高效工具。e2 studio 集成开发环境提供成熟的开发平台,可支持项目创建管理、选择与配置模块、代码开发、代码生成及调试等关键开发步骤。FSP使用GUI以简化开发过程并显著加快开发进程。
供货信息
RA6M4 MCU现可从瑞萨全球经销商处购买。更多信息,请访问 www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra/ra6/ra6m4.html。
(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。CoreMark是嵌入式微处理器基准协会的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。