创新的智能烹饪传感器基于ZMOD4410气体传感器,提供改善室内空气质量的最新解决方案
二月 18, 2020

日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布ZMOD4410气体传感器,被 Safera Sense 智能烹饪传感解决方案作为核心部件使用。 ZMOD4410传感器可帮助Safera Sense确定用户厨房空气中挥发性有机化合物(VOC)和二氧化碳(CO2)浓度是否处于不健康水平。

Safera 选择瑞萨ZMOD4410气体传感器是基于其卓越的准确性、高可靠性和低功耗特性,这些性能非常适合智能烹饪应用。除可监测VOC和CO2,Safera Sense还可测量湿度水平及容易被肺部吸入并吸收的空气中颗粒物的浓度。Safera Sense放置于炉灶上方,通过向智能手机发送警报并在设备上点亮警示灯,以警示用户室内出现的空气质量(IAQ)不良状况。

瑞萨电子工业感测产品总监Debra Deininger表示:“烹饪会产生大量的VOC、CO2、湿气和悬浮颗粒物,这是导致厨房和整个家庭室内空气质量差的主要原因。借助我们的ZMOD4410气体传感器,Safera Sense智能烹饪传感器可以向用户发出空气质量不佳的状况警告,此时用户只需打开窗户或启动抽油烟机即可改善空气质量。”

Safera研发总监Samuli Lintonen表示:“ZMOD4410的优异性能和瑞萨卓越的技术支持,给我们留下了深刻的印象。我们相信这是创造新一代家庭安全和舒适产品的关键推动力之一。”

ZMOD4410充分融合了可编程性、卓越的稳定性和对VOC测量的高灵敏度,使其成为广泛应用于IAQ(包括智能恒温器、空气净化器、智能HVAC设备和其它智能家用设备)的出色解决方案。ZMOD4410采用成熟的金属氧化物(MOx)材料,且每个传感器均经过电气和化学特性测试,以确保批次间的一致性,这对于长生产周期的制造商是一个非常重要的优势。ZMOD4410还具有高度耐硅氧烷的性能,可在苛刻的应用环境中提供出色的可靠性。

更多信息

了解有关瑞萨电子ZMOD4410气体传感器的更多信息,请点击www.idt.com/zmod4410

了解有关ZMOD气体传感器系列的更多信息,包括ZMOD4510室外空气质量传感器和ZMOD4450制冷空气质量传感器,敬请访问www.idt.com/gas

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。