2017年10月19日,日本东京讯 – 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723,以下简称“瑞萨电子”)今日宣布瑞萨电子 e2 studio 集成软件开发环境现已增加了新功能,以支持用于车载信息娱乐和先进驾驶辅助系统(ADAS)的R-Car V3M片上系统(SoC)。e2 studio是一种基于开源Eclipse C/C ++开发工具(CDT)软件的集成开发环境(IDE),并已支持其他瑞萨电子设备,包括RZ/G系列和Renesas Synergy™微控制器(MCU)。经扩展后,e2 studio支持R-Car V3M,目前可用作汽车SoC软件开发的核心工具。基于e2 studio的R-Car V3M解决方案是于2017年4月发布的 Renesas autonomy™ 平台的一部分。
瑞萨电子通用解决方案事业部软件开发部副总裁福井昭也表示:“很高兴能为我们的ADAS和自动驾驶汽车SoC提供开源e2 studio IDE。为了使R-Car V3M具备丰富功能,以提高ADAS和自动驾驶应用的性能,我们将e2 studio进行了升级。通过新的e2 studio,我们将帮助客户提高开发效率并加快上市时间。”
瑞萨电子的低功耗、高性能R-Car SoC由拥有各种知识产权(IP)的不同种类架构组成,包括中央处理器(CPU)和加速器等,以优化电源效率。每项IP使用自己的编程语言、工具链、跟踪接口和调试协议,使得系统开发人员可以最大限度地发挥IP的功能和性能,以最佳方式开发用于ADAS和自动驾驶的各种软件和应用程序。
为充分利用每项IP的计算性能和低功耗性能,包括R-Car V3M内置的IMP-X5图像识别引擎,瑞萨电子为R-Car增加了各种新功能。通过使用R-Car V3M的e2 studio,系统开发人员可以通过全面统一的图形用户界面(GUI)为R-Car V3M中的各种IP开发软件,以加速ADAS和自动驾驶系统的上市时间。
增强了对ADAS软件开发的支持
多线程编程环境:e² studio包含由Eclipse提供的统一GUI,支持IMP-X5内置64线程处理器的编程。R-Car V3M的e2 studio采用了新开发的IMP-X 5专用ccimp C编译器,可通过统一的C语言进行开发。此外,它还提供从GUI逐步调试线程操作的功能,可将程序开发所需工时可以大幅将至十分之一。
图像查看器:具有简易UI配置的IDE能够让系统开发人员直接从GUI中检查由IMP-X5生成的图像,无需存储图像进行图像验证,因此易于检查图像。
IP跟踪器:e² studio可显示IMP-X5中各子组件之间的交互,使软件开发人员能够早日解决与特定IP相关联的复杂软件错误,因此可缩短软件开发周期。
总线流量监控器:IDE可监控SoC中流经复杂总线结构的数据传输量。在过去,通过试错法来确定数据传输延迟。而通过e² studio,开发人员可以准确确定瓶颈,将软件调整所需的时间缩短一半。
完整的一站式解决方案,用于在R-V3 V3M上开发软件
e² studio为工具链、PC模拟器和IMP-X5提供了一站式图像识别库。因此,系统开发人员无需建立和更新复杂的独立开发环境,即可专注于开发,以进一步提升产品的附加价值。此外,所有开发人员都可以使用相同的工具链、模拟器和库,这将有助于确保所开发软件的质量。
可通过使用Eclipse社区创建的工具来开发各种开发环境
e² studio使系统开发人员能够轻松整合Eclipse社区提供的各种插件。系统开发人员可以在需要时添加和优化集成开发环境的基本功能,包括源代码创建、构建和调试。此外,专门从事Eclipse的瑞萨电子合作伙伴工具供应商可以使用e² studio的新功能创建新工具。基于这些工具,系统开发人员可以进一步扩展其开发环境。
R-Car V3M的e2 studio将于2018年第一季度发售。
瑞萨电子计划进一步扩大e2 studio的功能,以使其支持其它汽车设备。
基于e2 studio的R-Car V3M解决方案将于10月24日至26日在德国路德维希堡举行的EclipseCon Europe 2017上展示,详情请见: https://www.eclipsecon.org/europe2017/。
瑞萨电子e² studio是基于Eclipse CDT的IDE,提供构建(编辑器、编译器和链接器控件)和调试接口。它还支持 RZ 系列微处理器(MPU)和 Renesas Synergy™ MCU。各种编译器可以集成到e² studio中。结合Eclipse CDT极其强大的编辑器功能和项目管理工具,e² studio为瑞萨电子嵌入式控制器提供了最先进的编码环境。有关e2 studio的更多信息,请访问https://www.renesas.com/e2studio 。
(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。