第三季度销售额同比大幅增长,主要受汽车和工业业务增长以及对Intersil业务整合的推动。<br>第三季度毛利率和营业利润率实现了改善

十一月 2, 2017
  • 2017年第三季度:非GAAP(1) 半导体销售额为1923亿日元,同比增长29.6%。非GAAP毛利率为47.7%,同比增长5.2个百分点,非GAAP营业利润(利润率)为359亿日元(18.4%),同比增加194亿日元(增长7.5个百分点)
  • 2017年第四季度预测:非GAAP半导体销售额为1976亿日元,同比增长22.4%,非GAAP毛利率为46.3%,同比增长0.7个百分点,非GAAP营业利润率为12.9%,同比下降0.8个百分点
  • 2017年全年预测:非GAAP半导体销售额为7567亿日元,同比增长22.0%,非GAAP毛利率为46.3%,同比上涨2.7点,非GAAP营业利润率为15.5%,同比增长3.3个百分点

 

2017年11月2日,日本东京讯 ― 全球领先的高级半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,“瑞萨电子”)今天公布了截至2017年9月30日第三季度的财务业绩。

 

瑞萨电子株式会社总裁兼首席执行官吴文精表示:“我们一直在通过追求销售增长和成本效益来不断提高我们的毛利率和营业利润率。我们第三季度非GAAP半导体销售额同比增长了29.6%,主要由汽车和工业业务的销售增长、去年同期发生的熊本地震影响的消散,以及对Intersil的整合所推动。我们预计在未来一个季度,半导体销售额和毛利率将同比上升。”

 

基于非GAAP 2017年第三季度
(2017年7月-9月)
2017年第二季度
(2017年4月-6月)
2016年第二季度
(2016年7月-9月)
环比 同比
净销售额 195.5 198.1 152.6 -1.3% +28.1%
半导体销售额 192.3 194.3 148.3 -1.1% +29.6%
毛利率 47.7% 45.7% 42.5% +2.1pts +5.2pts
营业收入 35.9 29.0 16.6 +6.9 +19.4
营业利润率 18.4% 14.6% 10.8% +3.7pts +7.5pts
息税折旧及摊销前利润(2) 55.0 47.5 31.5 +7.5 +23.6
基于日本GAAP 2017年第三季度
(2017年7月-9月)
2017年第二季度
(2017年4月-6月)
2016年第二季度
(2016年7月-9月)
环比 同比
净销售额 195.5 197.3 152.6 -0.9% +28.1%
半导体销售额 192.3 193.5 148.3 -0.6% +29.6%
毛利率 47.5% 41.5% 41.2% +6.1pts +6.3pts
营业收入 24.9 9.3 14.6 +15.6 +10.3
营业利润率 12.7% 4.7% 9.5% +8.0pts +3.2pts
息税折旧及摊销前利润 54.1 38.0 29.5 +16.1 +24.6

(1) 非GAAP业绩:排除非经常性和其他特定项目计算而得的结果。截至2016年12月的2016财年结束,非GAAP业绩排除了Renesas SP Drivers销售额和损益的影响、LTE调制解调器业务损益的影响和库存增加造成的损益的影响。2017财年开始至2017年12月期间,非GAAP业绩的定义修订为排除了商誉摊销、所购无形资产摊销、收购Intersil相关支出、股权激励相关支出和股票发行相关支出后,计算而出的结果。(参考:2017财年第三季库存增加对营业利润的影响为负3亿日元)参见表格(PDF: 101 KB),查看日本GAAP和非GAAP的调节。

(2) 息税折旧及摊销前利润:营业收入+折旧及摊销+长期待摊费用摊销。商誉摊销也包括在基于日本GAAP的息税折旧及摊销前利润中。

基于试算基础、按应用领域划分的半导体季度销售额(十亿日元)(3)

在2017年2月收购Intersil完成后,瑞萨电子将Intersil整合到其运营系统中,并将其业务组织改造为三个业务部门。为了配合这一变化,瑞萨电子重新定义了其半导体销售额划分类别:构成本集团主要业务的三个应用类别为“汽车”、“工业”和“通用”,以及不属于上述三个应用类别的“其他半导体”业务。

 

按应用领域划分的半导体销售额(十亿日元) 2017年第三季度
(2017年7月-9月)
2017年第二季度
(2017年4月-6月)
2016年第二季度
(2017年7月-9月)
环比 同比
汽车(4) 100.6 102.9 86.0 -2.2% +16.9%
工业(5) 53.5 54.0 45.1 -1.0% +18.5%
通用(6) 37.4 36.3 30.9 +3.0% +21.1%
其他半导体 0.8 1.1 0.5 -25.5% +56.8%
总计 192.3 194.3 162.5 -1.1% +18.3%

(3) 试算基础:涵盖了收购完成前Intersil历史收入的瑞萨电子净销售额

(4) 汽车:瑞萨电子主要为“汽车控制”和“汽车信息”类别提供微控制器(MCU)、片上系统(SoC)、模拟半导体和功率半导体器件。

(5) 工业:瑞萨电子主要为“智能工厂”、“智能家居”和“智能基础设施”类别提供MCU和SoC。

(6) 通用:瑞萨电子主要为各种终端市场解决方案提供“通用MCU”和“通用模拟半导体器件”。

第三季度合并净销售额为1955亿日元,与预测基本持平,环比下降1.3%,同比增长28.1%。第三季度半导体销售额为1923亿日元,与预测基本持平,环比下降1.1%。与去年同期相比,半导体销售额增长了29.6%,这得益于瑞萨电子独立销售额的稳健增长,其中Intersil的销售额并不纳入整个瑞萨电子集团销售额的计算之中;同时得益于对Intersil的整合以及去年同期发生的熊本地震影响的消散。受汽车车身控制和车载信息系统产品强劲需求的推动,汽车销售额同比增长16.9%。工业和通用销售额同比增长18.5%和21.1%,主要是由于对工厂自动化、家电和模拟半导体设备的强劲需求。

 

非GAAP毛利率为47.7%,高于公司目标2.3个百分点,主要是由于产量增加。毛利率环比增长2.1个百分点,同比增长5.2个百分点,受益于销售和生产的显著增长以及对Intersil的整合。

 

第三季度非GAAP研发(7) 费用为312亿日元,而上一季度为335亿日元,去年同期为255亿日元。第三季度研发费用占净销售额的比例为16.0%。

 

第三季度非GAAP 管理费用(SG&A(8) )为262亿日元,而上一季度为280亿日元,去年同期为229亿日元。第三季度管理费用占净销售额的比例为13.4%。

排除季节性影响,运营成本(研发和管理费用等)控制在长期财务目标范围内。

 

非GAAP营业利润为359亿日元,相当于第三季度净销售额的18.4%,与2017年第二季度的290亿日元和净销售额的14.6%相比,增长了69亿日元(3.7个百分点)。与去年同期相比,非GAAP营业收入增长了194亿日元(7.5个百分点),主要原因是销售额增长以及持续的运营成本控制。

 

第三季度归属于母公司股东的非GAAP净利润为327亿日元。

 

第三季度经营活动产生的现金净额为440亿日元,用于投资活动的现金净额为262亿日元。由此产生的自由现金流为178亿日元。

 

物业、厂房、设备(制造设备)和无形资产的资本支出在第三季度为100亿日元。这些支出是根据投资决策的数量来计算的,并非指现金流量表中的现金支出。

 

截至2017年9月30日,债务/股本比为46.7%,而截至2017年6月30日为44.2%。截至2017年9月30日,债务/股本比(毛)为0.49。

(7) R&D: 研发

(8) SG&A: 销售成本、综合开销及行政管理费用

在2017年第四季度,瑞萨电子预计半导体销售额为1976亿日元,同比增长22.4%。尽管销售额增长,但由于折旧费用增加,非GAAP毛利率将环比下降1.5个百分点,但将同比增长0.7个百分点,达到46.3%。非GAAP营业利润率预计比上一季度下降5.5个百分点,主要是由于年底季节性成本增加,同比下降0.8个百分点至12.9%。截至2017年12月31第四季度的预测是按110日元/美元和125日元/欧元计算的。

 

资本支出以第四季度物业、厂房及设备(制造设备)及无形资产的投资决策金额为基准,预计为净收入的11.4%。

 

瑞萨电子预计,截至2017年12月31日全年,半导体销售额为7567亿日元,同比增长22.0%。非GAAP毛利率预计为46.3%,同比增长2.7个百分点,非GAAP营业利润率预计为15.5%,同比增长3.3个百分点。

 

资本支出以截止2017年12月31日全年物业、厂房及设备(制造设备)及无形资产的投资决策金额为基准,预计为净收入的11.4%。

 

全年预测是按111日元/美元和125日元/欧元计算的。

 

请参阅瑞萨电子收益报告“瑞萨电子截至2017年9月30日的第三季度财务报告(PDF:592 KB)”,查看季度合并资产负债表、季度收益表和季度合并现金流量表。

参见表格 (PDF: 101 KB),查看日本GAAP和非GAAP的调节。

全文(PDF):瑞萨电子公布2017年第三季度财务业绩(PDF: 250 KB)

本新闻稿中关于瑞萨电子及其附属公司(下文统称为“我公司”)的计划、战略和财务前景方面的声明属于前瞻性声明,包含风险和不确定性。我公司提前提醒您:实际业绩可能与此类前瞻性声明存在差异,归因于多个重要因素,包括但不限于:我公司所处市场(主要为日本、北美、亚洲和欧洲)的一般经济状况;市场中产品和服务的需求以及竞争定价压力;在竞争激烈的市场中持续使客户认可产品和服务的能力;汇率波动,尤其是日元与美元之间的汇率波动,以及其他因素,例如,世界经济衰退、全球市场财务状况恶化;或国内和海外股市低迷也可能使实际结果与预计业绩产生差异。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。