拥有RX系列中的最高性能与最大存储容量,并以单芯片实现控制及通信功能
2019年6月6日

2019年6月6日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出RX微控制器(MCU)系列RX72M产品组,产品内置用于工业以太网通信的EtherCAT®从站控制器。瑞萨RX家族中的这一全新旗舰产品组为需要控制和通信功能的工业设备,如紧凑型工业机器人、可编程逻辑控制器、远程I/O及工业网关等带来具备大内存容量的高性能、单芯片解决方案。

EtherCAT在工业以太网中的应用正迅速增长,目前多采用专用MCU、IC,以及面向EtherCAT通信的高端系统级芯片(SoC)等器件。全新RX72M产品组性能优越,在240MHz主频运行时,EEMBC®基准下的CoreMark评分高达1396(注1) ;可同时实现应用处理和EtherCAT通信。该产品组将电机控制MCU与片上EtherCAT从站功能相结合,使工业应用开发人员能够降低物料清单成本(BOM)并支持工业设备设计所需的小型化要求。

瑞萨电子工业自动化事业部副总裁 傅田明表示,“电路板小型化对电路板板载空间的限制日益严苛,已成为工业机器人设计师面临的一个关键问题,而RX72M产品组为这一挑战带来了革命性解决方案。作为全球领先的MCU供应商和工业网络解决方案提供商,瑞萨很高兴推出RX72M产品,分享我们丰富的嵌入式设计专业知识。与早期产品相比,该新产品将电路板面积减少约50%,同时保持高性能和对EtherCAT 通信的支持,为客户铺就简单灵活的工业设备设计之路。”

RX72M产品组是首款包含EtherCAT从站控制器的RX系列MCU,具有RX系列中最高的SRAM容量——1 MB SRAM及4 MB闪存。大容量SRAM允许MCU在不使用外部存储的情况下高速运行多个中间件系统,如TCP / IP、网页服务器和文件系统。它还为支持未来的功能扩展带来了灵活性,如无需额外存储器即可支持OPC统一结构(OPC UA,注2) 标准。片上闪存还可作为两块2MB的闪存独立运行,从而使终端设备能够稳定运行;如在一块闪存中执行程序时,可同时在另一块闪存中进行后台重写。

RX72M产品组的关键特性:

  • RX系列MCU中首款集成EtherCAT从站控制器的产品
  • 可支持工业以太网通信在240MHz运行时高达1396 CoreMark评分的高性能,首款集成嵌入式双精度浮点单元(FPU)的RX系列MCU
  • 高速闪存系统,支持高达120 MHz速率,创造高性能和低可变性的运行环境
  • 专用三角函数(sin、cos、arctan和hypot)加速器和寄存器组保存功能,实现高精度电机控制——即拥有与瑞萨RX72T电机控制MCU相同的功能
  • 可靠的加密机制,如用于保护密钥的硬件加密模块和内存保护功能——可以防止应用程序系统在未经授权的情况下被复制,并支持对真实设备的身份验证
  • 灵活的封装选择,包括176引脚LQFP封装和176引脚BGA封装,以及RX系列MCU中首款224引脚BGA封装,可为尺寸受限的设计节省额外的空间

供货信息

RX72M MCU产品组样片现已面市。瑞萨将从2019年9月开始接受批量订单。(供货信息若有变更,恕不另行通知)

更多信息

了解有关新瑞萨RX72M MCU的更多信息,请点击:https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx700/rx72m.html

了解有关瑞萨工业网络解决方案的更多信息,请点击:https://www.renesas.com/solutions/industrial-automation/industrial-network/industrial-ethernet-and-fieldbus.html

注释

(注1)CoreMark:美国嵌入式微处理器基准联盟(EEMBC®)专为评估CPU内核性能而设计的基准测试。该测试由一组用C编程语言编写的程序构成,可进行数据读写、整数运算和控制计算。

(注2)OPC统一架构(OPC UA)是一种工业通信数据的交换标准。

(备注) EtherCAT是注册商标和专利技术,由德国倍福自动化有限公司授权。CoreMark为EEMBC的注册商标;EEMBC是嵌入式微处理器基准联盟的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。