2010年7月14日

2010年7月14日-- 瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨)日前推出全新USB3.0主控芯片µPD720200A——在鼠标等周边设备未连接状态下,新产品功耗较之以往产品降低85%。该产品将于即日起开始提供样品。

  新产品可实现高达5Gbps的数据传输速率,其主要特征有:

  • (1) 在USB周边设备未连接的状态下,功耗比前一代产品µPD720200降低85%,低至50mW;
  • (2) 管脚排列与以往产品相同,因此可延用已有的印刷电路板。

 

  采用该新产品,用户不仅可轻松构筑传输速率高、电池续航能力长的笔记本电脑,还可免费使用已在市场上拥有优良业绩的瑞萨电子设备驱动软件。

 

  新产品的样品单价为1000日元。同时,根据订单数量等条件的变化,量产单价可实现最低300日元起。瑞萨电子计划从2010年10月开始实现该产品每月200万个的量产规模。

  USB 是电脑及数字家电、鼠标等周边设备的接口规格,已在全球范围广泛普及。USB产品最初用于键盘、鼠标等周边设备与电脑之间的连接,近年来,随着影像数据量 的增大以及承载媒体容量的激增,用户对于提高数据传输速率的呼声越来越高。USB3.0正是为帮助终端消费者轻松应对大容量数据传输而推出的标准,不仅与 目前流行的USB2.0相兼容,更达到最高5Gbps的高速数据传输速率。

 

  瑞 萨电子自1996年开始参与USB相关规格制定团体“USB应用厂商论坛(USB Implementers Forum)”的规格制定及技术开发。在2000年4月,瑞萨电子面向市场推出了全球首颗USB2.0标准的主控芯片,此后也多年致力于向市场提供诸多支 持USB2.0的产品。在品质与供货方面,瑞萨电子已获得用户的一致信赖。

 

  2009 年5月,瑞萨电子再次向市场推出全球首颗USB3.0标准的主控芯片µPD720200,又在仅4个月后的同年9月份,成为全球首个获得USB应用厂商论 坛(USB Implementers Forum)的“USB3.0认证”的产品,并开始量产出货。为与当前市场上的数十亿USB2.0周边产品保持良好的兼容性,瑞萨电子与多家主要周边设备 厂家共同进行了兼容性试验。此外,瑞萨电子自行研发的驱动,可对该产品进行精细控制,并支持带有特殊功能的周边设备。除此之外,在开发USB2.0规格多 种LSI的过程中,瑞萨电子积累了成熟可靠的技术,成为在业界首个获得USB3.0认证,也是目前唯一获得主控产品认证(注)的厂商。此外,稳定的供货能 力,也有助于全球诸多电脑厂商和主板厂商放心采用µPD720200产品。瑞萨电子计划到明年3月为止,实现该产品累计出货达300万个的目标,成为实际 意义上的业界标准主控产品。

 

  该新产品在可延长笔记本及上网本的电池续航能力之外,还有助于实现台式机及家电等产品的低功耗化。日后,瑞萨电子将在实现绿色节能的同时,积极开展USB3.0的推广普及工作。

新产品的规格请参考附件

注:
截止至2010年7月13日,全球范围取得USB应用厂商论坛(USB Implementers Forum)正式认证的主控LSI只有瑞萨电子的µPD720200产品。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。