Wi-SUN FAN设备认证所需时间将缩短约一年
日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布其基于RL78/G1H的sub-GHz无线解决方案已通过WI-SUN 联盟FAN认证,这也是Wi-SUN联盟重要通信标准之一 (注1)。该解决方案是瑞萨电子继RX651微控制器(MCU)和RAA604S00无线收发器分立方案后的有力补充,进一步扩展公司符合Wi-SUN FAN认证标准的产品组合。
新认证解决方案包括Tessera Technology Inc.的TK-RLG1H + SB2评估板 (注2),该评估板集成了瑞萨电子RF功能的16位RL78/G1H MCU和Wi-SUN FAN通信控制软件堆栈。此无线解决方案可帮助客户快速、轻松地开发符合Wi-SUN FAN规范的设备,从而将研发过程中认证所需的时间缩短约一年。
瑞萨电子新兴市场业务部副总裁守屋彻表示:“Sub-GHz频段的无线频率相对而言更不易受到墙壁/建筑物等障碍物的影响,这使得在城市环境中可以远距离传输数据。Wi-SUN FAN作为支持MESH网络的广域无线网络标准而日益普及。我们经过认证的基于RL78的无线解决方案,将减轻与传感器网络应用(如物流、基础设施管理)相关的开发负担,并加速Wi-SUN FAN在实现智能城市和智能电网中的广泛采用。”
关于瑞萨Wi-SUN FAN产品组合
除新认证的RL78无线解决方案外,瑞萨还提供结合了32位RX651 MCU和RAA604S00无线收发器的高端分立解决方案。该解决方案已于2019年通过Wi-SUN FAN认证。
用户可依据所需规格(如MCU处理性能、内存容量或电源效率)选择适合的瑞萨解决方案,从而开发出从网关应用(如FAN与广域网WAN间的边界路由器)到终端应用(如路由器)的各类产品。
通过促进FAN广域MESH网络的实施,这些解决方案使客户能够在广泛的应用中开发全新增值产品,包括智能电表用电可视化、智能照明、工厂或办公楼宇中的传感器管理,以及设备操作监控。
供货信息
经Wi-SUN认证的RL78/G1H解决方案通信控制软件将于2020年9月正式发布。
了解更多有关瑞萨RL78/G1H Wi-SUN FAN解决方案的信息,请点击:
注释
(注1)Wi-SUN Alliance,Inc.是一家国际行业组织,制定了Sub-G频段内使用的无线通信标准。
(注2)该评估板可通过Tessera Technology,Inc.获得。
(备注) 本新闻稿中提及的所有注册商标或商标均为其各自所有者财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。