RX64M MCU集成4MB闪存和512KB SRAM, 实现了卓越的连通性和高性能,适用于工业设备及其他物联网应用。

二月 26, 2014
瑞萨电子推出的用于工业设备的集成了大容量存储器的32位MCU RX64M系列产品

2014年2月26日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天发布了RX64M系列微控制器(MCU),作为RX族32位MCU的旗舰产 品,该系列产品首次使用了40纳米工艺。这一最新系列共包括112个产品,均集成了2013年11月发布的RX系列新CPU内核“RXv2”, 运行频率为120MHz,并内置零等待周期高速闪存,,适用于要求高速实时性能及大容量存储器的工业设备及网络设备。新型MCU可以使系统设计人员更快 速、更高效地开发出高性能、支持多种通信功能的低功耗工业设备。

 
  随着互联社会和物联网(IoT)市场的不断扩大,物联网相关产品日益多样化,例如在工厂自动化和楼宇自动化中使用的互联网络和工业设备,这些应用推动了对CPU更高的运算性能、提高实时响应及低功耗的需求。

 

  在智能工厂和智能建筑中的应用也推动了对存储容量的扩充需求,例如以太网、USB以及其他通信功能将更加普及,以支持从工厂级到设备级的各级通信。扩充存储器容量也将在支持应用设备进一步小型化、以及防止数据泄露给未授权方等方面发挥关键作用。

 

  随着系统规模的扩大化和复杂化,软件和硬件从开发到测试的处理步骤和成本不断增加,如何提高开发效率、缩短开发周期已经成为重点需要考虑的问题。为了解决这些问题,瑞萨电子开发出了新的RX64M 系列MCU产品。

 

  RX 产品家族涵盖从中端到高端的产品,可以覆盖更广泛的应用,作为该家族的一员,RX64M MCU可以为那些要求更高的性能、带有片上存储器、低功耗的应用提供高端的MCU解决方案。同时因为新MCU产品与现有的产品线兼容,因此现在正在使用 RX产品的用户可以很轻松地转移到新MCU上。此外,使用RX64M MCU或其他RX族产品的系统设计工程师也可以使用强大的软硬件开发工具,这些工具可以减少开发和测试处理步骤,降低成本。

 

 

为了应对快速增长的物联网市场的发展,瑞萨今后将不断推进针对工业设备和网络设备市场的多功能和高性能的微控制器开发。

 

 

(1) 采用先进的40纳米工艺,不仅可以提高片上闪存存储容量,同时也降低了功耗,实现了更高的CPU性能

 

  RX64M 系列MCU产品采用了先进的40纳米工艺,不但集成了高达4MB的业界最快的闪存(零等待状态达到120 MHz工作频率)和高达512 KB的SRAM,而且与瑞萨现有的RX系列产品相比,将运行时的功耗降低了40%。此外,该系列产品通过集成新架构RXv2核,实现了504 CoreMark的高CPU性能,该性能为上一系列产品1.6倍,标志着嵌入式MCU系统进入了一个新阶段。RX64M系列产品提高了实时性能和低功耗性 能,并可以通过减少外部存储器为降低成本做出贡献。

 

(2) 针对工业应用的广泛的外设功能

 

  RX64M 系列MCU产品除了扩充了通信功能,还新增了PWM定时器功能。此外,新产品还集成了瑞萨现有的RX600系列MCU产品的功能,可与现有产品高度兼容。 通过集成了在工业应用中需求很高的电机控制定时器功能和支持IEEE1588的以太网功能,新MCU系列产品可以提高系统间的同步性能,并为所有类型的电 机控制提供灵活的支持。此外,除了可以支持通用串口通信之外,这些产品还可以支持两个USB接口(主/从/OTG)和两个以太网MAC、SD主机接口、 QSPI(四线串行外设接口)等高速通信功能。而且,该系列产品还带有加密功能,可增强这些通信功能的可靠性及健壮性。

 

(3) 可支持硬件和软件开发需求的强大开发环境

 

  为了能使用户迅速投入到开发中,瑞萨和多家第三方工具开发商共同构筑起了丰富的RX开发工具生态系统支持RX64M系列MCU产品,例如Micrium、Express Logic、CMX 、SEGGER和freeRTOS等开发商。无论是瑞萨的基于Eclipse的e² studio集 成开发环境(IDE),还是IAR Systems公司的“面向RX的嵌入式工作台”(EWRX ) IDE都可以支持RX64M系列产品的完整构建和调试。除了带有瑞萨E1片上调试器(JTAG接口 )的RX64M系列产品入门套件,瑞萨还提供了囊括了各种内置外设驱动软件的RX驱动程序包。同时,瑞萨还准备了一套交互式、基于GUI的代码生成工具, 并将其集成到e² Studio 中,并允许用户自动生成初始化程序和MCU外设驱动代码。瑞萨将自2014年3月起逐步引入这些能有效减少RX64M硬件和软件开发步骤和成本的软件工 具。

(备注 1) CoreMark:
是美国EEMBC(嵌入式微处理器基准协会)开发的专门用于评价CPU核的基准测试。它由一套执行数据读写、整数运算和控制计算等操作的C程序构成。每个工作频率周期内的性能值是在IAR Systems公司开发的集成开发环境“面向RX的IAR嵌入式工作台”中计算出的数值。

 

   RX64M系列MCU产品的主要规格请参阅 产品规格表

  查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx600/rx64m.html

RX64M系列产品目前可以提供样品。批量生产定于2014年8月,预计到2015年2月将达到每月50万片的规模。 (供货情况如有变动,恕不另行通知)。

 

(备注)
所有注册商标或商标均为各自所有人/团体的财产。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。