低功率及高效能可降低系统耗电量并提供Keyless感应式遥控门锁系统与其它汽车控制系统

2011年9月6日

2011年9月6日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今日宣布推出32款全新RL78/F12 16位微控制器(MCU),有助于降低系统耗电量并提供更高效能,适用于汽车控制系统,包括Keyless感应式遥控门锁、电动窗控制、电动后视镜控制及 其它应用等。

 

  由于汽车内使用的MCU数量与功能持续提 升,市场对于可提供更低耗电量、缩小印刷电路板安装面积,以及提供技术以降低整体系统组件数量的MCU的需求逐渐上升,为了响应上述需求,瑞萨已在 RL78系列中推出F系列车用MCU,延续瑞萨早期产品R8C及78K(78K0及78K0R)低功率MCU的优异功能,并已在汽车应用方面获得良好的成 果。上述新产品以超低耗电量为目标,满足市场对于可降低系统建构整体成本之8/16位装置的需求。

 

  另外,趋势朝向整合电子控制与机械组件的机电整合持续发展,相关产品在高温环境如发动机舱或头灯中也必须具备优异效能。同时,对于功能安全性标准的因应准备 也变得更加重要。因此,瑞萨在RL78/F12 MCU中加入丰富的诊断功能,以支持上述高温运作及功能安全性的需求。

 

  新款RL78/F12 MCU的功能包括支持容量8至64 KB的内部闪存、20至64引脚的封装,以及已成为车内网络标准的LIN(Local Interconnect Network:区域互连网络)规格。

 

(1)低耗电量及高处理效能有助于降低应用系统的耗电量

新款MCU的运作电流为70 μA/MHz(以32 MHz进行基本操作),一般作业的待机电流为0.6 μA(注1),约为瑞萨先前产品的1/10,使其耗电量已降低至业界最低水平。同时,MCU以32 MHz运作时也可达到41.6 DMIPS的CPU效能(为瑞萨原有产品效能的1.6倍)。

  RL78/F12采用130 nm制程,使其耗电量降低至瑞萨原有产品78K0R/Fx3与R8C/3x的1/2。

  RL78/F12 MCU亦包含全新的低功率模式(Snooze Mode),在执行A/D转换及序列通讯时无需唤醒主CPU。此Snooze Mode亦有助于降低整体系统的耗电量。

 

(2)支持1.8 V超低电压运作,可在Keyless感应式遥控门锁等应用中发挥优异的效果

RL78/F12 MCU可在1.8伏特(V)的电压下执行数据闪存的写入/抹除操作以及A/D转换,在Keyless感应式遥控门锁等采用低电压运作的应用中可发挥优异的效果。

 

(3)支持在高达150°C的环境温度中运作,有助于整合至机电系统及运用于高温的终端产品

原有的瑞萨产品最高可支持125°C的环境温度(Ta),而RL78/F12 MCU更支持高达150°C的环境温度,因此适用于发动机舱及头灯等高温环境中。

 

(4)支持功能安全性的多种诊断功能

随着汽车内采用的电气与电子设备数量的增加,对于支持功能安全性标准的相应 准备也变得更加重要。通过采用各种保护功能,例如利用闪存CRC计算功能侦测闪存的数据错误、RAM同位侦测、非法内存存取侦测、因失控程序代码导致 RAM数据及SFR错误重写的保护功能,以及A/D转换自我测试功能等,RL78/F12 MCU可在终端产品中侦测及避免异常的运作,有助于提升系统安全性。相较于软件处理作业方式,透过硬件实作上述丰富的诊断功能,可降低CPU负载,还可达 到更快的侦测速度。瑞萨计划提供自我测试程序以侦测CPU核心故障情形,目前提供具有丰富诊断功能的功能安全性以及核心诊断软件。

 

 RL78/F12装置是RL78新系列的第一款产品,将可满足8/16位车用MCU市场大多数的需求。RL78系列将结合78K与R8C系列原有的优异功能,并将持续提升技术以满足次世代车用设备的需求。

 

(注1)RL78/F12处于停止(STOP)模式,而Window看门狗定时器(Watchdog Timer)及低电压侦测器仍处于运作模式。

 

*本文件所述之所有产品或服务之名称,为其个别所有人之商标或注册商标。

 

RL78/F12 MCU产品的技术规格

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。