2015年10月8日

2015年10月8日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)于今日宣布推出 ADAS全景环视套件。随着ADAS系统(先进驾驶辅助系统)复杂程度的不断提升,瑞萨电子致力于为汽车系统制造商提供可快速投入市场且易于使用的解决方 案。7月16日,瑞萨电子推出了可广泛用于多种应用的ADAS Starter Kit。新的ADAS全景环视套件在原有ADAS 入门套件的基础上进行了扩展,简化并加快了全景环视应用的开发。全景环视应用将在未来的汽车行业中发挥重要的作用,可提供更高的舒适性和全新的安全特性。

  ADAS 全景环视套件在微型汽车底盘上集成了Integrated Micro-electronics Inc.生产的汽车摄像头和马克西姆集成产品公司生产的多个高速千兆位多媒体串行链接(GMSL)。这一集成使系统制造商在开发全景环视套件时无需再另行 采购并装配所需的汽车组件。

  该套件还为车载应用提供了双通道CAN接口和千兆位以太网连接器接口,以满足未使用标准底盘的汽车的需求。

通 过车载扩展连接器可将ADAS 全景环视套件与已有的ADAS 入门套件连接,为系统制造商提供卓越的处理性能。ADAS全景环视套件是在瑞萨电子R-Car H2 SoC (系统芯片)的高端性能基础上开发而来的。该系统芯片具备25000 DMIPS以上的处理能力、顶级3D图形功能和强大的视频处理核。R-Car H2 SoC支持多达四个独立输入高清摄像机通道,可使摄像机轻松实现360°全方位视角及物体识别。

  该新型套件由同时用于R-Car评估板的Yoctor支持。此外,瑞萨电子还将提供参考应用,帮助系统制造商轻松快速地使用ADAS全景环视套件,推动未来ADAS应用软硬件方案的开发。

ADAS 全景可视套件现已接受订购,自2015年12月开始发货。登录Embedded Linux Wiki网站可获得Yocto分布及初期支持:http://elinux.org/RenesasRulz (订购详情可能发生变更,恕不另行通知。)

 

 

本篇新闻稿中的内容、包括但不限于产品报价和规格为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。