联合开发的开放式摄像头平台显著缩短欧洲NCAP、C-NCAP和L2+应用的量产时间
2021 年 2 月 24 日,日本东京和德国柏林讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)和车载安全解决方案供应商LUPA-Electronics GmbH今日共同宣布,推出一款基于瑞萨R-Car V3H和R-Car V3M片上系统(SoC)的开放式前置摄像头解决方案——EagleCAM模块。一体化、可扩展的摄像头平台符合最新的欧洲NCAP和C-NCAP要求,包括自动紧急制动、前方碰撞预警、车道保持辅助和交通标志识别等功能。该方案使OEM和一级供应商能够集成其专有或第三方软件,增加更多驾驶功能,从而实现产品的差异化和升级扩展。
目前市场上大多数智能摄像头交钥匙解决方案均采用黑匣子方式,这使得OEM和一级供应商难以应对不断变化的市场需求,还延缓研发进程。借助基于R-Car SoC的EagleCAM,瑞萨电子和LUPA推出的开放式交钥匙解决方案,可提供灵活且高性能的感知能力,助力客户加快上市速度并降低BOM成本。
瑞萨电子汽车数字产品营销事业部副总裁吉田直树表示:“LUPA的EagleCAM与瑞萨R-Car SoC相结合,打造可扩展且符合功能安全的开放式ADAS解决方案,助力客户灵活集成丰富功能,并缩短量产时间。双方合作将使我们的共同客户更轻松地开发智能摄像头应用,并将NCAP和L2+功能更快、更适配地应用到车辆当中,对此我们感到十分高兴。”
LUPA-Electronics CEO Benjamin May表示:“对汽车安全解决方案的需求现处于历史新高。我们很高兴与瑞萨电子合作,通过将低功耗、高性能的R-Car SoC集成至EagleCAM智能摄像头平台,让OEM可以轻松地为其下一代汽车增添全新安全性能及舒适驾驶体验的诸多功能。我们灵活的方案缩短了产品开发周期,同时为终端客户带来更安全、有趣的驾驶体验。”
基于经验证的瑞萨R-Car SoC,EagleCAM可支持从低端到高端的前置摄像头应用,并具有环视、驾驶员监控等功能。除R-Car SoC,EagleCAM还采用了瑞萨汽车电源管理IC(PMIC),以进一步降低BOM成本。随着最近R-Car V3H的更新,全新交钥匙解决方案可支持高达3.7 TOPS的CNN性能、实时域的ASIL-C级性能以及高达800万像素的摄像头。EagleCAM采用预先验证的硬件设计,以缩短时间来满足量产需求。客户可使用性能卓越的感知栈缩短开发周期,或基于新兴技术栈,实现对其应用需求的最佳匹配。
供货信息
配备R-Car SoC的EagleCAM摄像头现可从LUPA购买。了解有关EagleCAM的更多信息,请访问:www.lupa-electronics.com。了解更多基于瑞萨R-Car SoC的EagleCAM相关信息,请访问:https://www.renesas.com/EagleCAM。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
关于LUPA-Electronics GmbH
LUPA-Electronics GmbH作为汽车安全系统开发商,为汽车OEM和一级供应商提供交钥匙解决方案。LUPA的使命是将技术推向市场,使车辆安全、智能且充满驾驶乐趣。LUPA将性能优异的传感器、半导体及独特的感知和AI技术结合到行业领先的车载安全与自动驾驶解决方案中。其首款产品EagleCAM是面向欧洲NCAP和C-NCAP安全规程的开放、灵活、可扩展前置摄像头应用平台。LUPA总部位于德国柏林。
(备注)本新闻稿中提及的所有商标或商标均为其各自所有者财产。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。