全新RE01B MCU面向以能量采集为动力的IoT设备,简化软件更新与数据传输

2021年3月25日

2021 年 3 月 25 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出支持蓝牙5(Bluetooth® 5)的RE01B微控制器(MCU),扩展超低功耗32位MCU RE产品家族。采用瑞萨突破性的SOTB™(Silicon on Thin Buried Oxide薄氧化埋层覆硅)制程工艺的新型蓝牙RE01B MCU,是需要在极低功率水平下持续运行且无需更换电池的能量采集系统与智能物联网(IoT)设备的理想选择。RE01B MCU可通过蓝牙更方便地获得常规数据管理和固件更新,并延长电池寿命,适用于紧凑型医疗保健设备(如脉搏血氧仪和生物医学传感器贴片等)、具有语音识别功能的遥控器及改装的智能仪表模块等。此外,RE01B非常适合用于需要持续运行、周期性数据收集与更新的IoT设备,如用于监测老人、儿童或追踪资产转移的设备。

瑞萨电子企业基础设施事业部副总裁加藤茂树表示:“我们希望超低功耗物联网设备在有限甚至零维护的情况下长期运行,而电池的维护和更换成为阻碍设备广泛应用的壁垒之一。我们很高兴推出具备蓝牙功能的全新RE MCU,以解决更广泛系统中对电池维护的问题,并满足物联网系统制造商的要求。”

基于Arm® Cortex®-M0+内核构建的RE01B采用瑞萨专有的SOTB工艺技术,最大工作频率为64MHz,运行期间电流消耗低至35µA/MHz,待机期间电流消耗低至600nA,在具备蓝牙功能的MCU产品中位于业界最低水平。此外,RE01B可与作为外部降压稳压器的瑞萨ISL9123超低Iq DC/DC转换器结合使用,从而将工作电流消耗降低至15µA/MHz,获得更高电源效率。

RE01B的关键特性

  • Arm® Cortex®-M0+内核,最高工作频率64MHz
  • 支持Bluetooth 5 Long Range(400m)及高数据吞吐量(2Mbps)
  • 超低电流消耗,运行状态下35µA/MHz(使用内部LDO)或15µA/MHz(使用DC/DC转换器),待机状态下600nA(核:500nA,蓝牙:100nA)
  • 出色的峰值电流:蓝牙接收期间为3.0mA(1Mbps),发射期间为4.3mA(0dBm, 1Mbps)
  • 具有蓝牙功能的1.5MB闪存和256KB SRAM,适用于固件空中下载(OTA)
  • 工作电压范围:1.62V至3.6V,支持64MHz高速运行
  • 采用8mm x 8mm 64引脚QFN封装
  • 片上能量采集控制电路(快速启动电容器充电和二次电池充电保护功能)可使用户实现无电池蓝牙通信,能量采集和储存的电量可直接用于RE01B
  • 片上14位A/D转换器,具备约4µA的超低功耗
  • 支持以约0.6mA电流对闪存进行编程
  • 使用Trusted Secure IP的强大安全功能
  • 除蓝牙5协议栈外,提供符合各种标准协议的API,如心率曲线模式(HRP)、环境感知模式(ESP)和自动I/O模式(AIOP)

RE产品家族开发环境

瑞萨提供多种开发工具,其中包括用于BLE的QE(用于自定义蓝牙配置文件的生成程序,可集成至用户原有应用程序中)、蓝牙测试工具套件(提供GUI,以允许用户进行初始无线特性评估和蓝牙功能验证)。

RE01B可将瑞萨模拟和电源产品相结合,为各类应用创建全面的解决方案。这些“成功产品组合”展示了瑞萨产品阵容的广度和深度。相关应用包括采用RE01 32位MCU的可穿戴设备参考设计,和低功耗全球导航卫星系统 (GNSS) 追踪解决方案,是追踪人员、动物或资产移动的理想选择。

供货信息

RE01B现已上市。更多信息,请访问https://www.renesas.com/re01b

Tessera Technology Inc.推出的EB-RE01B评估套件现已上市。用户可使用该套件评估RE01B的所有外围功能,包括能量收集系统。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm和Cortex是Arm Limited的注册商标。SOTB是瑞萨电子集团在美国和其它国家/地区的注册商标。蓝牙是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。所有其它注册商标或商标均为其各自所有者的财产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。