二月 6, 2014

2014年2月6日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日公布截至2013年12月31日的9个月(2013年4月1日至2013年12月31日的财务期)合并财务预测值(于2013年10月30日公布)与实际业绩(今日公布)之间的差异。

 

  (2013年4月1日至2013年12月31日)

单位:百万日元

  销售额 营业损益 经常性损益 净损益 每股净损益(日元)
此前公布的预测 (2013年10月30日公布)
613,900 36,700 26,900 11,200 13.34
实际业绩
632,508 50,667 43,244 10,171 12.11
增减额
18,608 13,967 16,344 (1,029) (1.23)
增减率
3.0% 38.1% 60.8% (9.2%) (9.2%)
参考:截至2012年12月31日的9个月业绩
600,398 (31,240) (35,535) (161,722) (387.71)

 

  对于截至2013年12月31日的9个月财务期,瑞萨公布了以下财务业绩:销售为6325亿日元,比之前的预测(2013年10月30日公布)高出186亿日元;半导体销售额为6050亿日元,比之前的预测值高出177亿日元。

 

  营业损益与经常性损益好于公司的预测值,主要归因于销售额大幅超出公司预计及其在推广成本控制措施方面所作的工作。

 

  季度净损益低于公司预测,主要归因于额外的特别损失,包括2014年2月6日在新闻稿“有关特别收入与损失的通知”中公布的公司合并子公司转让半导体制造工厂和相关设备产生的固定资产减值损失。

 

  详情将在2014年2月6日瑞萨公布的第三季度(截至2013年12月31日)财务业绩中做出解释。

 

本新闻稿中有关瑞萨电子及其合并子公司(统称为“我公司”)计划、战略与财务前景的声明属于涉及风险和不确定性的前瞻性声明。我公司向您预先提出以下警 示:实际业绩可能与此类前瞻性声明有所不同,归因于多个重要因素,包括但不限于:我公司所处市场(主要为日本、北美、亚洲和欧洲)的总体经济状况;市场中 产品和服务的需求以及竞争定价压力;在竞争激烈的市场中持续使客户认可产品和服务的能力;汇率波动,尤其是日元与美元之间的汇率波动。其他因素,例如世界 经济衰退全球市场财务状况恶化;或国内和海外股市低迷也可能导致实际结果与预计业绩存在差异。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。