ISL98611提供更高效率,帮助延长电池续航时间和提高显示图像质量

2014年8月19日

美国加州、MILPITAS--- 2014年8月19日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于智能手机的显示电源和LED驱动器二合一解决方案---ISL98611。ISL98611是首款单芯片集成显示电源与背光LED驱动器功能的电源管理IC产品,并显著提高了这两部分电源的效率,从而延长电池续航时间达一小时以上。

 

除了延长电池续航时间,ISL98611还可改善显示屏亮度均匀性和色彩一致性。高度集成的ISL98611不仅包括升压稳压器、LDO和反相电荷泵产生+5V和-5V两路输出,另外还包括一个带有3通道灌电流均流控制的升压稳压器,用于LED背光驱动器。这种单芯片解决方案对设计工程师有四个主要好处:

 

  • 更长的电池续航时间:当使用智能手机浏览网页和收发电子邮件时,大部分电池用电是被其背光LED和显示电源消耗的。ISL98611背光LED驱动器比多芯片解决方案的效率高7%(可达93%),+/-5V显示电源采用2.5x2mm2尺寸的电感在15mA负载电流条件下产生大于88%的效率,而最接近的竞争对手的产品也只能达到85%的效率。
  • 改善显示屏亮度均匀性:ISL98611可在极低LED电流条件下提供出色的电流匹配能力:在低至1mA条件下可实现+/- 2.2%的匹配精度,在50μA条件下可实现+/- 2.8%的匹配精度。
  • 改善显示屏色彩一致性:ISL98611包括混合调光功能,小电流采用PWM调光方式用以消除低LED电流条件下的白色LED色偏问题(DC调光时会出现该问题)。
  • 最小占用PCB面积:ISL98611的整体显示电源+背光解决方案占用的PCB面积比竞争产品少24%,同时只需要8个外围元器件。这为安放手机电池提供了更大空间。

“对于每一代新产品,智能手机设计工程师都面临着添加更多功能、减小尺寸和延长电池续航时间的挑战”,Intersil移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示,“ISL98611提供给我们的客户在其下一代智能手机设计中需要的集成度、更长电池续航时间和显示图像质量的提高。”

 

  • 以可达93%的效率为两串或三串背光LED供电
  • 使用2.5x2mm2尺寸的电感器在15mA负载电流条件下产生效率为88%的+/-5V显示电源
  • 模拟、PWM和混合调光
  • 在低至1mA条件下实现+/-2.2%电流匹配精度,50μA条件下为+/-2.8%
  • 2.5V - 5V 输入电压范围
  • VP和VN输出调节范围:+/4.5V至+/-6V,步幅50mV
  • I2C接口,可调节输出电压设置
  • 1uA关断供电电流
     

ISL98611显示电源和LED驱动器(尺寸2.33x2.61mm2,采用30引脚WLCSP封装)现已供货,产品单价1.50美元,1,000件起订。ISL98611EVAL1Z评估板单价100美元。


欲知有关ISL98611显示电源和LED驱动器的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/ISL98611

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。