业界首款兼容 WPC PMA 标准的无线电源接收器 IDTP9021 荣获国内著名刊物认可业界首款兼容 WPC PMA 标准的无线
源接收器
IDTP9021 荣获国内著名刊物认可

2014年6月3日

2014 年 5 月 29 日

拥有模拟和数字领域优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,其业界首款双模无线电源接收器荣获殊荣。由于同时兼容 WPC 和 PMA 标准,IDTP9021 被《电子产品世界》(EEPW)评为电源管理类最佳产品。IDT 这款创新产品弥合了互相竞争的无线电源标准间的技术差异,使移动设备和配件 OEM 厂商能够使用单一的物料清单来同时支持两种标准。

IDT 参加了于 5 月 28 日在深圳华强广场酒店举行的颁奖典礼。此次获奖者通过 EEPW 网站投票选出。

IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“随着我们的客户将无线充电技术应用于他们的便携式设备,他们需要同时兼容两种基于磁感应的标准。这就需要有一种解决方案能够提供多模操作而又不用负担过高的组件成本或复杂性。我们的双模无线电源接收器 IDTP9021 针对这一问题,提供便于设计的多模解决方案来进行具备成本效益和高效的产品开发。感谢 EEPW 对我们在这一重要领域的领先成果的认可。”

IDTP9021 无线电源接收器适用于 PMA 互操作性规范,也适用于 WPC “Qi” 标准,这使客户能够将多芯片配置集成到一个单芯片解决方案中。IDT 无线电源接收器是用于众多移动设备的理想选择,包括智能手机、MID、数码相机、MP3 播放器、遥控器、便携式医疗设备,以及其他个人电子产品。

IDT 最近推出了 IDTP9023,作为 IDTP9021 的更新版本,能够全面兼容最新版本的WPC 和 PMA 标准。

关于 IDT 无线电源技术

IDT 是为无线充电应用提供无线充电发送器和接收器解决方案的领先企业,凭借经认证的广泛产品组合来满足所有主要的标准和技术。IDT 专长于磁感应和磁共振技术,并作为成员积极参加无线供电联盟 (WPC)、电力联盟 (PMA) 和无线电力联盟 (A4WP)。IDT已经推出了很多创新的和获奖的产品,包括首款真正的单芯片发送器、最高输出功率的单芯片接收器和首款同时兼容 WPC 和 PMA 标准的双模接收器 IC。领先的业内厂商已经认可了 IDT 的领导地位,并将 IDT 作为他们的芯片供应商,用以开发下一代无线电源解决方案。

关于 IDT 公司

IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问 Facebookk、LinkedInTwitterYouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司

报界垂询:    Dean Solov(IDT公司)
电话:(1-408)284 2608
Email:Dean.Solov@idt.com

敖琼/李娜(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212/236
Email:Angela.ao@ebacomms.com, linda.li@ebacomms.com