IDT 面向企业计算平台的突破性电源架构被中国顶尖电子出版物评为绿色电源最佳创新奖

2012年4月24日

新闻稿
2012 年 4月 24 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,其 coolRAC 技术 获得中国领先的电子行业出版物《电子产品世界》颁发的著名设计奖项,coolRAC 技术是面向企业数据中心的突破性电源架构,可大幅提升能效并降低运行成本。

          IDT coolRAC 在《电子产品世界》电源技术及产品奖中被评为绿色电源最佳创新奖。IDT 的技术是面向企业数据中心应用的最具效率和成本效益的解决方案,无需重新设计数据中心或改变物理架构,可将所需精力和升级成本降至最低。

          IDT  公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“IDT 的 coolRAC 是绿色技术的突破,能够被中国领先的专业出版物《电子产品世界》认可,我们倍感振奋。coolRAC 技术提供前所未有的功耗节省,而在市场中,每个细微的效率提升都显得至关重要。这是我们不断增长的电源管理产品组合的一部分,正帮助实现新一代云计算平台。”

          IDT coolRAC 提供创新的架构,可将企业计算数据中心的 AC 输入电源转化并分配至服务器电子的 DC 输入。coolRAC 可实现近 90% 的端到端能效(比传统解决方案多 10%),采用更灵巧的低压负载点转化和 AC 分配技术,从而大幅降低能源和冷却成本。该解决方案为网络、存储和服务器产品提供一个高可用性、低成本的机柜级电源解决方案,如用于大型云计算设施的产品。投资 coolRAC 架构非常具有吸引力,因为部署成本可通过能源节省而迅速得到补偿。

        《电子产品世界》每年举办的电源技术及产品奖面向全球嵌入式系统供应商,迄今为止已举办九届,评选设有六个产品类别的最佳创新和最佳应用奖,六个类别分别为:DC-DC 转换、电源管理、LED 驱动、功率元器件、电池管理和绿色电源。评选委员会由《电子产品世界》杂志社的编辑和顾问组成,辅以各个领域的外聘专家
 

关于《电子产品世界》
        《电子世界产品》由中国科技信息研究所和美国  IDG 集团联合出版,内容涵盖电子行业的新闻、趋势和技术发展。该杂志报道最新技术和产品新闻,为企业决策者提供他们需要的行业信息。

 

关于 IDT 公司
          IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com 或访问 FacebookLinkedInTwitterYouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
 

新闻稿代发机构:博达公关有限公司

报界垂询:    Sue Kim(IDT 公司)

电话:(1-408) 284-2739

Email:sue.kim@idt.com

 

敖琼/陶玮玮(博达公关)

电话:(8610)65228081 转212/226

Email:Angela.ao@ebacomms.com        Sophie.tao@ebacomms.com