IDT 最新的 EyeBoost™ 重定时器针对计算、存储和通信应用中的长距离或嘈杂连接来恢复信号质量,从而提高 PCIe Gen 3 的性能和可靠性

2013年9月26日

2013 年 9 月 26 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,正式推出业界首个 16 通道的 PCI Express® 3.0 信号调理重定时器。IDT 全新的 EyeBoost™ 重定时器针对计算、存储和通信应用中的长距离或嘈杂连接来恢复信号质量,从而提高 PCIe® 的性能和可靠性。新器件进一步拓展了 IDT 行业领先的分组交换和时钟产品器件系列,从而提供完整的 PCIe 3.0 系统互连解决方案。

IDT 89HT0832P 是一个 32 路 (16 通道) 重定时器,可以实现每通道 8 Gbps 的传输,为数据密集型应用提供总共 256 Gbps 的通信带宽。IDT 89HT0832P对接收器和发射器进行配置完全符合 PCIe 3.0 的协议,这可以减轻系统设计的复杂性,并确保同任一 PCI Express 3.0 器件、扩展卡或主机总线适配器 (HBA) 运行都有可靠的低比特误码率 (BER)。该重定时器的接收器包括了一个高性能的连续时间线性均衡器 (CTLE) 模拟前端,另外还有一个五抽头判决反馈均衡器 (DFE) 和时钟数据恢复 (CDR) 电路。该动态优化的高性能输入可以恢复质量差的输入信号,修正随机和确定性抖动,并提高传输振幅,从而实现长电缆、长踪迹或系统背板中的通信。

IDT 副总裁兼接口连接部门总经理范贤志 (Sean Fan) 表示:“IDT 通过提供客户所需的最先进的系统连接产品,继续引领着企业连接解决方案市场。可供选择的解决方案局限不符合 PCIe 3.0 标准的类似中继器的器件,或者就是大量费电的昂贵分组交换器件。我们最新的 EyeBoost PCIe 重定时器是一个针对 16 通道的完全兼容的高性能解决方案,对 8 至 4 通道 PCIe 3.0 重定时器产品进行了补充,从而形成了业界最完整的产品系列。”

IDT 89HT0832P 与 8-Gbps PCIe 3.0 和 5-Gbps PCIe 2.1 相兼容,支持完整的 PCIe 3.0 发射器系数矩阵,包括提供可选择高摆幅的升压和前激水平。它还可对关键工作参数实现自动装置校准,例如终端阻抗和时滞。这就允许装置可针对生产 (晶圆) 或工作环境 (电压和温度) 变化来进行自身调整,从而在每一部分的基础上提供最佳性能。另外,该装置还包含用于信号生成和信号捕捉的内部模式发生器及示波器。这就使系统设计者能够为简单信号分析设计出眼图和比特误差等值线图,帮助原型系统调试和远程线程修复。

供货
IDT 89HT0832P 目前向合格客户提供样品,采用 345 触点 FCBGA 封装,可选择 13x20mm 大小和 0.8mm 颗粒间隔,或 15.5x24mm 大小和 1.0mm 颗粒间隔。更多 IDT 信号完整性产品信息,请登录 www.idt.com/go/SIP

关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴,通过 IDT Direct™ 提供直接购买服务。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问FacebookLinkedInTwitteYouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询:    Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com

敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com