瑞萨电子推出面向物联网基础设施系统的第二代多相数字控制器和智能功率级单元模块(SPS)

软件可配置的多相数字控制器和SPS解决方案,可为各种高级CPU、FPGA、GPU和AI ASIC提供1000A以上的负载电流

2020年10月15日

2020 年 10 月 15 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统的人工智能(AI)ASIC。ISL6822x、ISL6823x、RAA2282xx多相数字控制器和ISL993xx、RAA2213xx SPS将瑞萨业界领先的数字多相平台扩展到41种设备。这些解决方案超越了数据中心服务器、存储、光传输、路由器、交换机以及计算类应用和5G无线基础设施设备中快速增长的功率密度。

瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“瑞萨电子为客户打造了业界广泛的数字多相产品系列,是唯一可为1000A+超高电流GPU和AI ASIC提供20相控制器的供应商。客户非常赞赏我们专利化的多相数字控制平台的电流控制架构,及其实现的超快瞬态响应、更小输出电容和更低系统成本。此外,多相数字控制器可通过使用瑞萨PowerNavigator™软件进行任何应用的无焊接调试,从而显著缩短产品上市时间,这是多相数字控制器领域的首创。”

ISL6822x、ISL6823x和RAA2282xx多相数字控制器

第二代多相数字控制器无需相位倍增器即可获得更大的可扩展性和灵活性,以适应任何系统要求。从2相到20相,均能够很容易地根据输出电流的要求找到针对各种应用进行配置的控制器。此外,可以为增加/减少相位设置单独的设定点,以在整个负载范围内实现效率最大化。每个控制器的片上非易失性存储器允许将整个配置保存到芯片中,无需设置和调整分立元件。黑匣子则能够捕获故障事件,带来更快的诊断与调试。

控制器的高性能数字引擎采用已获专利的电流控制架构,以零延迟的方式跟踪每相电流。这使得该器件能够以精确的电流和电压定位响应任何负载瞬变,比竞品方案的电容值减少30%。电流控制技术也使得采用全陶瓷电容器开发高可靠性系统成为可能。

利用电源的全数字控制,可以通过PMBus和AVSBus接口连接到系统管理器来监测和控制整个系统。AVSBus接口允许连接至任何通用ASIC或处理器,以进行监测和调整电压,根据负载要求来调整电源,提升能效。PMBus接口对I/O电压和电流、温度及故障报告实施全面监测。将多相数字控制器与各种SPS相结合,可让每个单独相位准确监测其电流。

ISL993xx和RAA2213xx SPS

第二代SPS可提供20A至90A的最大连续电流,并在紧凑的封装中集成驱动器和场效应开关管FET,适用于空间受限的设计。与传统电源解决方案(通常采用独立驱动器和分立FET)相比,其高集成度与电流感测能力相结合可节省超过30%的占板空间。SPS器件采用智能驱动器,而非DrMOS器件中常见的普通驱动器。SPS驱动器的改进之处在于,它可以通过检测FET器件的电压来检测电流信息。

SPS还集成了高精度电流感测与报告功能,而无需复杂的温度和电感直流阻抗DCR补偿,进而简化电源设计。SPS的电流报告在线路、负载和温度范围内精度为2%。与缺乏温度补偿、电感DCR误差和负载时间常数误差补偿相比,这是一个显著的改进。

带有GUI的PowerNavigator软件

PowerNavigator软件是首款用于多相数字控制器的配置调试软件,其在单个强大的图形用户界面(GUI)中提供灵活性、可配置性和强大的调试工具。电源设计人员可以轻松配置控制器和配置参数来调整系统的稳定性,也可以用黑匣子快速定位故障点,并且集成了数字示波器,可以进行简单的调试。

供货信息

全新推出的15款多相数字控制器现可从瑞萨的全球经销商处购买,其采用4mm x 4mm至8mm x 8mm的QFN封装。更多信息,请访问:www.renesas.com/digital-multiphase-controllers

瑞萨全球分销商现已提供4mm x 5mm至5mm x 6mm QFN封装的6款全新SPS。更多信息,请访问:www.renesas.com/smart-power-stage

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。