瑞萨电子推出基于32位RX微控制器的EtherCAT功能安全解决方案

FSoE软件有助于加强工业网络EtherCAT的安全性

2020年09月29日

2020 年 9 月 29 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出基于EtherCAT的功能安全(FSoE)的应用软件套件,从而扩展RX功能安全解决方案,这也是半导体制造商在EtherCAT上支持功能安全的首款软件产品。瑞萨电子的RX功能安全解决方案针对工业自动化应用,可降低功能安全国际标准IEC 61508 SIL3(注1)认证的复杂性。

瑞萨全新FSoE软件基于由全球最大的工业以太网组织EtherCAT Technology Group发布的FSoE标准。购买该套件,除具有功能安全支持的RX微控制器(MCU)和FSoE从站应用软件外,开发人员还可获得FSoE协议栈,从而加快采用FSoE工业设备的开发速度。该套件可快速实现支持功能安全所需的通信功能,例如使用RX MCU进行危险或紧急停止信号报警指示等。

瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“伴随智能工厂的持续发展,越来越需要自主的机器对机器(M2M)通信、通过工业以太网支持安全部署的强大通信总线系统,以及确保安全可靠的冗余系统设计。通过早期支持FSoE这一工业以太网标准的软件,我相信瑞萨将加快功能安全产品的开发,满足客户的需求。”

除先前基于RXv1和RXv2内核构建的MCU外,RX功能安全支持现已扩展至基于RXv3内核构建的所有MCU(例如RX72M、RX72N、RX72T、RX66N和RX66T)。凭借认证软件,用户无需开发MCU专用的功能安全软件,而只需专注于自身应用的软件开发。在开发支持功能安全的设备时,RX MCU用户还可复用其现有的软件资产,从而显著缩短总体开发时间。

关于RX功能安全

RX功能安全解决方案面向用户设备的认证,可提供从单片MCU级别的自我诊断到全面开发支持的所有内容。完整的功能安全支持,让用户能够将认证获取过程缩短一年以上。具体解决方案包括:

  • RX功能安全-自检软件套件,可在单个MCU级别执行自诊断
  • RX功能安全-SIL3系统软件套件,经SIL3认证的软件,可在双MCU安全系统架构中执行所需的相互诊断,并提供多个软件应用程序的分区功能
  • RX功能安全-参考硬件板,其中包含可用于评估板的双MCU配置的参考电路设计
  • RX功能安全-参考文档,其中包含开发人员用于获取其设备SIL3认证的所有信息与专业知识
  • RX功能安全-CCRX安全编译器和认证套件

该解决方案为开发人员提供了有关功能安全标准复杂性的解读,帮助他们学习如何设置双MCU安全系统架构,协助获得实际软件的认证,并在系统增加额外功能时帮助进行重新认证,进而大幅减轻开发负担。

此外,瑞萨已将功能安全支持扩展至其RA产品家族32位Arm® Cortex®-M MCU。从2020年9月开始,RA用户可利用IEC 61508认证的软件,在单个MCU上进行自诊断,支持的系列有RA4M1、RA6M1、RA6M2和RA6M3。未来,瑞萨计划持续扩充RA MCU的功能安全解决方案。

瑞萨将继续为产品开发人员提供具有功能安全和网络安全附加价值的解决方案,致力于智能终端的推广应用,并为智能社会的实现做出贡献。

供货信息

该软件参考价格为20,000美元(税前)。

有关RX功能安全的更多信息,请访问www.renesas.com/industrial-functional-safety

(注1):安全完整性等级(SIL)是IEC 61508功能安全标准所定义的安全度等级,包含从SIL1到SIL4四个级别。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm和Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。所有其它注册商标或商标均为其各自所有者财产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。