面向工业、基础设施和零售场景中的智能摄像头应用,RZ/V2M开启具有实时AI推理和低功耗的全新MPU系列新篇章
2020年6月9日

2020 年 6 月 9 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出RZ/V系列微处理器(MPU),搭载了瑞萨独有的图像处理AI加速器——DRP-AI(DRP:动态可配置处理器)。该系列首款产品RZ/V2M可在嵌入式设备中以业界领先低能耗实现实时AI推理。

在诸如工业与基础设施监控摄像头、零售业用扫码枪和POS终端设备的智能摄像头等应用中,对具有实时、基于AI的人像和物体识别功能的需求正在迅速增长。然而,AI处理带来的高功耗和发热给产品和设备的开发人员带来了新挑战。RZ/V2M利用DRP-AI的卓越能耗比,实现低至4W(典型值)的功耗,因而无需配置散热器和冷却风扇,大大简化了散热处理措施,使得RZ/V2M可用于小巧型设备,有助于实现设备尺寸小型化,从而扩展AI在嵌入式设备中的应用范围,并可降低物料清单(BOM)成本。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部SoC事业部部长、高级副总裁新田启人表示:“全新RZ/V系列既提供高性能又具备低功耗,从而让AI图像处理实现更高实时性。通过物体识别功能,RZ/V系列将极大地扩展AI在嵌入式设备中的应用范围,如智能购物车系统中的摄像头会根据购物车中的物品自动计算总价;工厂中的机器人可以与人类安全地协同工作;医用摄像头将协助医生进行诊断。”

除DRP-AI之外,RZ/V2M还集成了图像信号处理器(ISP),能够以每秒30帧的速度处理4K像素图像。ISP具有处理高明暗对比度图像的高动态范围(HDR)功能、降噪功能和失真校正功能,显著提升AI的识别精度,可确保任何天气、时间和安装位置等条件下,都能产生清晰的图像。凭借这些集成功能,RZ/V2M将彻底改变高精度AI在各种低功耗嵌入式设备中的应用。

DRP-AI这一专用于图像优化的AI加速器,是由内置于RZ/A2MDRP发展而来的IP,专为读取2D条形码和虹膜识别等任务而设计。为提高运算处理能力,DRP功能与AI-MAC(乘法和累加)电路相结合,使其成为AI推理应用的理想选择。全新IP内核具有AI处理能力,其能效约为DRP的10倍,可达到1 TOPS/W级。此外,由于DRP可在每个时钟周期动态更改其操作电路配置,使得DRP-AI可以灵活支持不断演进的AI算法。为方便用DRP-AI进行开发,瑞萨还计划提供DRP-AI转换器等专用工具,助力在嵌入式设备中轻松执行用户已训练好的AI模型。

低功耗RZ/V2M的关键特性:

  • 具有双Arm® Cortex®-A53内核的CPU,工作频率为1GHz
  • DRP-AI图像优化AI加速器(1 TOPS/W级别)
  • ISP支持4K/30 FPS
  • 具备多种功能的图像处理引擎,包括面部识别
  • H.265/H.264编/解码器
  • 支持CMOS传感器接口(SLVS-EC和MIPI-CSI),可同时支持两路摄像头信号输入
  • 支持高速接口(USB3.1、PCI-Express和千兆以太网)
  • 支持显示接口(MIPI-DSI和HDMI)
  • 功耗低至4W(典型值)
  • 15mm×15mm,FCBGA封装

供货信息

现可为早期采用客户提供样片,将于2020年12月开始量产。

了解全新瑞萨RZ/V2M的更多信息,请访问:

https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rz/rzv/rzv2m.html

(备注) Arm、Arm Cortex和Arm Keil是ARM Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中所有注册商标或商标均为其各自所有者财产。

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。