瑞萨电子推出面向工业4.0、医疗和物联网传感器应用的先进信号调节器IC

针对传感器应用,ZSSC3240以小巧尺寸、一流性能和高度灵活性,简化传感器平台开发

2020年05月13日

2020 年 5 月 13 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出ZSSC3240传感器信号调节器(SSC)。作为瑞萨领先SSC产品组合的最新成员,ZSSC3240为电阻式压力传感器和医用红外温度计等传感器应用带来了高精度、高灵敏度和灵活性。此款SSC新产品具有一流性能和速度,以及高达24位的模数转换(ADC)分辨率。凭借灵活的传感器前端和广泛的输出接口,ZSSC3240可应用于几乎所有类型的电阻式和绝对电压传感器元件,帮助客户基于单个SSC设备开发完整的传感平台。

上述性能配合小巧尺寸,使得ZSSC3240非常适用于工业、消费和医疗等各种基于传感器的设备,包括工业压力变送器、暖通空调(HVAC)传感器、体重秤、工厂自动化设备、智能仪表和持续性智能健康监测设备等。

瑞萨电子新兴市场事业部传感解决方案高级总监Uwe Guenther表示:“借助ZSSC3240 SSC,我们将一流技术、专业知识和领先IP结合,打造出性能卓越的一体式解决方案,让产品设计人员能够轻松地基于单个设备构建完整的传感平台。客户可以将SSC的领先性能、小巧尺寸和灵活配置用于下一代基于智能传感器的设备中,进而实现智能工厂、智能建筑、智能能源和智能医疗。”

微机械和硅基传感元件主要提供非线性和非常小的信号,需要特殊技术将传感器信号转换为线性输出。ZSSC3240 SSC通过提供可编程、高精度、宽增益和量化功能,结合强大的高阶数字校正及线性化算法,可以简化传感器接口的设计与生产。

高性能、灵活的传感器前端配置以及模拟输出选项等功能,将会使基于单片IC的传感器平台设计更简单易行。这些特性可以帮助客户在SSC的成本和多种不同特性传感器之间进行平衡。

ZSSC3240 SSC的关键特性

  • 高达24位ADC分辨率,可提供卓越的精度以补偿传感器测量结果
  • 支持高增益模拟前端,最高可达540V/V
  • 集成26位DSP,用于高精度传感器校准
  • 提供4-20mA电流环路输出、模拟电压输出,支持I2C、SPI和OWI等数字接口
  • 用于医疗和安全应用的片上诊断功能

供货信息

ZSSC3240 SSC现采用4mm x 4mm、24引脚QFN封装,10,000片批量时单价为1.57美元。提供SSC裸片规格。

ZSSC3240 SSC相关的技术文档和工具信息现已发布,更多信息,请访问www.idt.com/ZSSC3240

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。