瑞萨电子推出支持蓝牙5的32位MCU,扩充了基于Arm Cortex-M内核的RA产品家族

借助灵活配置软件包(FSP)和完整的Arm生态系统,为低功耗蓝牙连接提供更强的安全性与隐私保护

2020年05月07日

2020 年 5 月 7 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日推出首款集成了蓝牙5(Bluetooth® 5)的RA微控制器(MCU)产品RA4W1,支持低功耗蓝牙。在单芯片56引脚QFN封装内集成了48 MHz 32位Arm® Cortex®-M4内核和蓝牙5内核。RA4W1 MCU与易用的灵活配置软件包(FSP)相结合,加上Arm生态系统中支持RA MCU开箱即用的软硬件模块,可帮助工程师即刻启动开发。

RA4W1 MCU可帮助嵌入式设计人员轻松地为工业4.0、楼宇自动化、计量、医疗、消费类可穿戴设备及家电等应用开发安全可靠的物联网终端设备。此款MCU还非常适合构建用于无线传感网络的IoT边缘设备、IoT集中器、网关附加组件以及IoT云应用的聚合器。

瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“这已经不是瑞萨第一次提供支持蓝牙5的MCU,RA4W1可以帮助我们的客户更简单地使用蓝牙5。客户还可充分利用MCU丰富的片上功能,包括可以应对终极IoT安全性挑战的支持强密钥管理的安全加密引擎(SCE)、一流的发射功耗和高灵敏度。RA4W1能提供出色的链路预算,支持更远距离的应用。”

RA4W1 MCU的关键特性

  • 集成Arm Cortex M4内核和蓝牙5内核,采用7mm x 7mm 56引脚QFN封装:单芯片RA4W1 48MHz MCU配备具有现场升级能力的512KB闪存、96KB SRAM,支持USB、CAN,以及瑞萨备受欢迎的电容触摸技术。产品还集成瑞萨的安全加密引擎(SEC),支持对称加密/解密算法、哈希函数、真随机数发生器(TRNG)和高级密钥管理功能,包括密钥生成功能和MCU硬件相关的唯一密钥封装功能。

  • 全面支持蓝牙5,具备业内一流的低功耗和高灵敏度,可提供出色的接收性能:RA4W1 MCU可支持完整的蓝牙5功能,如2Mbps的数据带宽,支持所有的广播通信扩展功能、最长广播通信数据(1650字节)、定期广播以及用于大数据流量应用的信道选择算法#2。RA4W1还提供超低功耗,接收时为3.3mA,发射时为4.5mA(@0dBm)。在125Kbps模式下(同时外部组件没有造成额外信号损失)可实现业界一流的105dBm灵敏度。

  • 基本协议栈软件包及所有标准配置文件:除蓝牙5基本协议栈软件包外,瑞萨还提供符合所有标准配置文件要求的API函数,包括心率配置文件(HRP)、环境感知配置文件(ESP)和自动化I/O配置文件(AIOP)。这些功能可帮助用户快速启动,并加速原型开发与评估。

  • 创新的开发环境,支持同时开发通信控制和系统控制:瑞萨Smart Configurator图形化配置工具可以为e2 Studio 集成开发环境(IDE)生成蓝牙代码、MCU外围功能驱动程序代码和MCU引脚设置。瑞萨QE for BLE工具可生成用于自定义配置的程序代码,并将其嵌入到用户程序,以支持应用开发。蓝牙测试工具套件(BTTS)图形化工具允许用户进行初期的无线特性评估和蓝牙功能验证。用户可在30分钟内设置好RA4W1评估板,下载智能手机应用,开始运行演示程序。

  • 提高集成度,缩减BOM成本:RA4W1集成了高精度低速片上振荡器,并集成RF振荡器调整电路和片上匹配电路,便于天线的连接。高集成度可以缩减BOM成本和电路板面积,从而降低物联网设备的制造成本。

  • 灵活配置软件包(FSP)的开放式架构使客户可以复用原有代码,并可与瑞萨及生态系统合作伙伴的软件示例相结合:用于RA MCU的FSP可加快实现连接和安全等复杂功能。集成FreeRTOS和中间件,为开发人员提供先进的设备到云端的连接选择。这些开箱即用的功能也可以被其它的RTOS或中间件替换和扩展。

供货信息

RA4W1现可从瑞萨电子全球分销商处购买,10,000片批量时单价为3.98美元。更多信息,请访问www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra/ra4/ra4w1

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其他国家/地区的商标或注册商标。Bluetooth是美国Bluetooth SIG,Inc.的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。