2020 年 4 月 23 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日发布面向瑞萨32位Arm® Cortex®-M微控制器RA产品家族的灵活配置软件包(FSP)更新。FSP 1.0版增加了新的安全和连接功能、高级神经网络、机器学习和电机控制功能,以及增强的编译器、调试器与开发环境。其增强的安全和连接功能可帮助开发人员快速创建安全的IoT端点和边缘解决方案,可适用于工业4.0、楼宇自动化、计量、医疗、消费类可穿戴设备及家用电器等应用。
FSP非常适合需要灵活开放体系架构的用户,通过复用原有代码或将其与瑞萨的软件示例结合使用,可以加快实施具有复杂连接性及安全性的解决方案。FSP中已集成FreeRTOS,客户还可根据自身需求,将其替换为任何其它RTOS或中间件。FSP与Arm生态系统第三方解决方案相结合可为用户提供多种选择,同时充分利用瑞萨32位RA MCU广泛的产品阵容,以挑选最适合自身需求的软件模型。
FSP v1.0提供全新安全与连接功能,支持完整的芯片到云端连接。开源代码包含中间件协议栈,支持所有主要云服务供应商并实现安全连接,包括Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform及任何第三方MQTT代理。全新的安全功能包括安全密钥生成和持久的密钥加密存储,针对AES、SHA-2、RSA 2048以及NIST和Brainpool椭圆曲线(ECC)加密的硬件加速,以及基于TLS的安全MQTT连接。
FSP v1.0还支持神经网络、机器学习和电机控制。FSP中带有Arm CMSIS-NN库,可将三相通用PWM定时器(GPT)等全新电机控制功能与GPT端口输出控制结合使用,构建支持可预测维护功能的解决方案。
开发工具,包括编译器和集成开发环境(IDE)也同时更新,现在可以支持Renesas e2 studio、Arm Keil® MDK和IAR Embedded Workbench® for Arm。RA智能配置程序(RA SC)支持FSP与第三方IDE和编译器的无缝集成。新的调试套件支持瑞萨E2和E2 Lite调试仿真器,调试套件中也加入了对闪存编程器的支持,其中包括SEGGER J-Link™。
供货信息
全新FSP v1.0版及完整源代码现可通过网站下载:www.renesas.com/fsp
(备注) Arm、Arm Cortex和Arm Keil是Arm Limited在欧盟和其他国家/地区的商标或注册商标。IAR Embedded Workbench for Arm是IAR Systems AB拥有的注册商标。SEGGER J-Link是SEGGER Microcontroller GmbH的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。