瑞萨电子推出RX23E-A MCU入门套件,可对用于工业自动化和测量设备的模拟前端进行快速而准确的评估

全新RSSK可实现纳伏级的模拟特性评估,加快工业物联网传感器产品的上市速度

2020年03月24日

2020 年 3 月 24 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,为使用32位 RX23E-A 微控制器(MCU)进行开发的工程师推出全新瑞萨解决方案入门套件(RSSK),该MCU具备业界一流水平的高精度模拟前端(AFE)。RX23E-A RSSK集成了经过优化的硬件、软件和工具,可用于评估MCU内置的高精度24位delta-sigma(ΔΣ)A/D转换器。即使客户没有专业的AFE开发经验,也可通过RSSK精准评估纳伏(nV)级别的模拟性能,从而减少开发工作量并缩短产品上市所需的时间。

瑞萨电子物联网平台业务部营销副总裁Daryl Khoo表示:“用于工业物联网传感器的RX23E-A是集成了高精度AFE的单芯片解决方案,无需校准即可达到0.1%以内的精度。全新解决方案套件为需要评估和校准各类传感器的用户提供便捷的途径,缩短开发高精度传感设备所需的时间。”

从评估板设计到软件开发,高精度模拟性能的评估需要强大的模拟开发设计专业能力。此外,在所需功能无法实现时,进行故障调试及分析会非常耗时,从而难以将产品及时推向市场。

全新RSSK评估板旨在优化RX23E-A AFE的评估,无论用户的模拟开发水平如何,均能准确地评估24位ΔΣ A/D转换器的特性。评估板配有可插拔接线柱,无需焊接即可连接多种传感器,配备热电偶(温度传感器)连接器和测量热电偶所需的参考接合点补偿电路。用户通过参考热电偶和重量测量应用笔记(均可从瑞萨网站下载)即可立即开始进行评估,从而缩短开发物联网传感器设备所需的时间。

用户可通过该套件的图形用户界面(GUI)工具输入和更改AFE和A/D转换器的各种参数设置,并将A/D转换的结果以图表和直方图形式显示出来,简化与用户系统相关的模拟特性的评估任务。借助GUI,用户可以像使用示波器一样实时查看A/D转换结果。

评估板也可以连接至仿真器,以开发用户应用程序。通过USB连接供电,可使用PC进行评估和软件开发。评估板包含广泛用于工业设备的RS485和CAN驱动IC,从而可用于开发支持工业网络标准的应用。

关于RX23E-A产品群

RX23E-A产品群配备32位MCU,支持DSP/FPU、工作频率为32 MHz,内置无需校准即可达到0.1%测量精度的AFE。集成的ΔΣ A/D转换器具有23.6位最大有效分辨率,单芯片即可实现从前需要将MCU、专用A/D转换器或高精度运算放大器结合使用才能实现的模拟性能。RX23E-A MCU产品群于2019年5月推出,已广泛用于工业仪表应用,例如温度控制器、称重传感器和应变片传感器模块。

关于瑞萨工业传感器解决方案

瑞萨为不同传感系统提供了多款具有增强模拟功能的MCU。RA2A1 MCU产品组基于32位 Arm®内核;瑞萨Synergy™ S1JA MCU产品组 则具备先进的模拟功能和集成的安全功能,非常适合优先考虑低功耗、成本敏感的工业物联网传感器应用。瑞萨还提供集成24位ΔΣ A/D转换器的RL78/I1E 16位MCU产品群,其小尺寸4mm方形封装非常适合紧凑型压力传感器和紧凑型流量传感器。除MCU以外,瑞萨还提供多款传感器产品,包括温度传感器和流量传感器,以及支持IO-Link、RS485和AS-i 等标准的通信IC。这些传感器系统解决方案将帮助加快工业设备嵌入物联网框架中。

供货信息

RX23E-A RSSK现已开始供货,建议单价为464美元。(价格或供货信息若有变更,恕不另行通知)

更多信息

有关RX23E-A RSSK的更多信息,请访问:http://www.renesas.com/rx23e-a-rssk.

有关RX23E-A MCU产品组的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx200/rx23e-a.html

有关瑞萨工业传感器解决方案产品组合的详细信息,请访问:https://www.renesas.com/solutions/industrial-automation/sensor.html

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm 是 Arm Limited在欧盟和其他国家/地区的商标或注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。