瑞萨电子宣布与赛灵思合作,共同开发Versal ACAP参考设计

高性能时钟与电源解决方案支持Versal ACAP器件,适用于云、网络及边缘应用

2019年12月17日

2019 年 12 月 17 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出电源解决方案及其全资子公司IDT的时钟解决方案,可支持适用于Xilinx Versal 自适应计算加速平台(ACAP)的Xilinx VCK190评估套件和瑞萨VERSALDEMO1Z电源参考板。Versal基于7nm工艺技术,是业界首个ACAP平台,可满足数据中心、汽车、5G无线、有线和国防市场等广泛应用的需求。.

瑞萨电子系统与解决方案团队总监DK Singh表示:“我们很高兴与赛灵思继续合作,推出时钟与电源参考板的交钥匙方案,帮助系统开发人员快速启动Versal ACAP设计。我们业界领先的电源和时钟产品提供了一站式解决方案,可满足Versal的所有设计要求,使客户可以放心地设计新产品并获得更多利润。”

赛灵思产品线市场与管理高级总监Sumit Shah表示:“我们的Versal ACAP客户正在开发高度复杂的计算密集型系统,需要灵活、高性能的供电传输与时序。我们与瑞萨电子合作推出预验证的参考设计,助力客户快速开发出具有优化的系统性能和电源效率的应用。”

The Xilinx VCK190是首款Versal AI Core系列的评估套件,基于VC1902 Versal AI Core 系列ACAP,为云、网络和边缘应用提供产品组合中最高的AI推断和信号处理吞吐量。该套件具备整套时钟解决方案,包括用于IEEE1588和eCPRI应用的8A34001 ClockMatrix™ 系统同步器、用于低抖动和灵活收发器SerDes时钟的8T49N240/41 Universal Frequency Translators™ ,以及用于PCIe接口的可编程时钟发生器及时钟缓冲器/多路复用器。IDT广泛的行业领先时序解决方案组合可以满足Versal的所有时序要求,并具有超低相位噪声,以确保稳健的高性能产品设计。

瑞萨电子的VERSALDEMO1Z电源参考板为Versal ACAP的自适应引擎、AI引擎、标量引擎和外部DDR存储器提供了完整的电源轨。此整套电源解决方案具备创新的ISL68xxx家族数字多相PWM控制器的一款产品和ISL99xxx家族智能功率级模块的多款产品,可提供高效且可扩展的Vcore电源。同时包括ISL91211A电源管理IC(PMIC)及DC-DC稳压器,为电源树的其余部分带来集成优化的解决方案。

了解用于Xilinx Versal平台的其它瑞萨产品解决方案,请点击:www.renesas.com/solutions/key-technology/fpga-power-solutions/xilinx-versal-acap-power-timing.html.

供货信息

瑞萨电子VERSALDEMO1Z电源参考板现已上市,建议零售价149美元。了解更多信息,请点击:www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/demonstration-kits/versaldemo1z.html

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) ClockMatrix和Universal Frequency Translator是瑞萨电子株式会社全资子公司Integrated Device Technology,Inc.(IDT)的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。