2019 年 11 月 20 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出业界首款全面实现工业网络设备 ASi-5(执行器-传感器接口规范V5)标准的芯片解决方案——ASI4U-V5 ASSP。与ASi-3相比,ASi-5具备更卓越的性能与可用性,可提供低至1.27ms周期时长、线缆长度达200米,并支持每网段96台从设备。已经过现场验证的ASSP为开发人员使用传感器、执行器以及需要简单且经济高效现场总线连接的其它工业设备,提供了易于使用的现场总线集成选项。
全新ASI4U-V5 ASSP的固件经过充分验证和现场检验,可减小ASi-5部署的复杂性,从而最大程度降低设计风险。ASSP符合ASi-5标准,完全后向兼容ASi-3,同时包含较短的周期时间、基于正交频分复用(OFDM)所实现的更高带宽、增强的诊断功能和先进的鲁棒性等特性。ASSP支持所有总线拓扑结构,包括线形、星形和树形。同时,ASSP还具备与其它工业协议(例如IO-Link和HART)简便且经济高效的集成优势。
瑞萨电子工业自动化业务部高级总监Niels Trapp表示:“随着数字化转型浪潮席卷整个工厂和生产设备,ASi-5接口构成了数百万联网工业端点与设备的数字化枢纽。事实证明,瑞萨与其ASi-5开发合作伙伴的紧密合作取得了巨大成功,我们很荣幸将首款ASi-5芯片解决方案推向市场,实现更快传输、更大数据量及更高效集成的智能传感器,成为工业物联网的重要组成部分。”
全新ASSP将于2019年11月26日至28日纽伦堡SPS2019(2019智能制造解决方案展),瑞萨展台(10.1展馆,110号展台)首次亮相。
瑞萨ASI4U-V5 ASSP的关键特性:
- 集成多达96个设备,周期时长低至1.2ms,抖动小于10ns(ASi-3周期时长为5ms)
- 每个传输通道支持最长200米线缆和最多16位数据宽度
- 面向工业4.0应用的诊断与事件处理
- 后向兼容ASi-3
- 优异的抗电磁干扰性能
- 经过全面验证和现场检验的固件,无需对芯片进行进一步编程,实现更轻松的集成。
全新ASi-5 ASSP扩展了瑞萨电子强大的工业网络产品组合,包括RZ/N和R-IN32M系列网络处理器、TPS-1以及IDT采用ASi-3的ASI4U与SAP5产品。
供货信息
现已提供全功能ASi-5 ASSP样片,并计划于2020年3月量产。
更多信息
了解有关瑞萨电子全新ASI4U-V5 ASSP的更多信息,请点击:https://www.renesas.com/products/interface/industrial-network-transceivers/asi4u-v5.html
(备注) 本新闻稿中提及的所有注册商标或商标均为其各自所有者财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。