通过测量两电极间电容,高灵敏度的触摸键MCU可取代传感器
2019年4月23日

2019 年 4 月 23 日,日本东京讯 -全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出其材料检测解决方案。该方案通过使用瑞萨电子RX130电容式触摸键微控制器(MCU)连接电极,无需传感器即可轻松、低成本地检测材料或液体。采用此种电极方式替换传感器有利于降低物料清单(BOM)成本,凭借单芯片即可实现多点检测,使工业设备、办公室自动化设备和家电制造商能够为成本敏感的应用探索和开发检测系统。

瑞萨电子触摸键MCU采用电容式触摸传感器单元,专门用于电容测量,具有极高的灵敏度和高抗噪性,使材料检测解决方案能够通过测量MCU电极间的电容,轻松检测到粉末(如真空吸尘器中的灰尘)、液体(如冰箱和咖啡机中的液体)或材料(如纸张)是否存在。粉末、液体或材料的增加或减少会改变电极间的电容值。

瑞萨电子工业解决方案事业本部企业基础设施业务部副总裁 加藤茂树 表示,“传感器系统是我们的客户在应用开发工作中重要的组成部分,我们很高兴可以提供具有不同功能的电容式触摸解决方案,以支持新的应用。客户可借助我们全新的电容式触摸检测系统,扩大其传感功能范围,同时降低BOM成本和提升检测精度。”

随着基于传感器的技术在工业设备、办公室自动化设备及家电中的应用激增,对不同类型传感器解决方案的需求也迅速增加,以满足多种传感功能。应用场景需要细粒度的感知来实现预测性维护功能。例如,打印机需要检测消耗材料的剩余量,并在需要更换时提前通知用户;吸尘器则要管理过滤器中聚集的残留灰尘,以便进行有效的清洁。这些特性优化了设备的功能并增加了用户的便利性。

尽管这些应用可通过采用各种类型的传感器来实现,例如用于检测物理对象的压力传感器、光电传感器、IR传感器和CMOS传感器等,但使用多个传感器会产生额外的成本并加重开发负担。

材料检测解决方案的关键特性:

为了便捷、低成本地实现无传感器物理对象检测,瑞萨电子的解决方案连接两个薄膜电极,并使用其中一个触摸式MCU测量这些电极间的电容。通过检测电极间的电容变化来确定测量材料的变化。

除了无需进行传感器评估和设定操作条件,还可以使用支持电容式触摸传感器系统开发的图形用户界面(GUI)工具轻松进行初始化与灵敏度调整,让开发人员能够在需要检测功能的设备中快速实现电容式触摸传感器单元。

材料检测解决方案包括以下设计支持材料:

  • 电极接口电路图
  • 参考代码
  • 用于新项目实施的检测功能指南

展望未来,瑞萨电子将继续致力于开发嵌入式解决方案,为终端控制技术(OT)领域提供更先进的端点智能功能。

供货信息

材料检测解决方案现可从以下网址免费下载:

https://www.renesas.com/cn/zh/solutions/key-technology/human-interface/material-detection.html

更多信息

了解有关瑞萨电子电容式触摸键解决方案的更多信息,请点击:

https://www.renesas.com/cn/zh/solutions/proposal/touch-key.html

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。