瑞萨电子推出四款RZ/G2系列64位MPU,提供业界领先的高性能,并可超长期支持Linux

四款RZ/G2系列MPU均可通过ECC在所有存储器实现安全可靠的操作以及超过10年的Linux内核支持

2019年02月21日

通知:针对本新闻稿,进行如下更正:

更正提纲
“RZ/G2 系列 MPU 的主要特点”中第一要点的第二行
更改处用下划线标出。

【原文表述】
RZ/G2 系列 MPU 的性能比市场上任何其它嵌入式 64位 MPU 高 36%

【更正】
RZ/G2 系列 MPU 的性能比市场上任何其它嵌入式 64位 MPU 高 27%

2019年2月21日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出RZ/G系列微处理器(MPU)的第二代产品——基于64位Arm® Cortex®-A57和Cortex®-A53核的RZG2系列MPU,面向工业与建筑自动化应用。这四款新的RZ/G2系列MPU由瑞萨电子RZ/G Linux Platform提供支持,助力其在工业领域的应用,为任务关键型应用以及具有高质量要求的标准应用带来更高的性能、可靠性、安全性和长期的软件支持。

瑞萨电子工业解决方案业务部企业基础设施业务部副总裁加藤茂树表示,“RZ/G2系列MPU为满足嵌入式控制器开发人员在工业自动化和建筑自动化应用中的需求而设计。这些应用需要更高的性能、全面的集成接口、更高的可靠性和长期的软件支持,这正是RZ/G2系列MPU具备的。”

RZ/G2系列MPU集成了高性能的64位MPU、一套完整的集成接口、内部及外部存储器错误检查与纠正(ECC)保护机制,以及一个经过完全验证的Linux软件包(VLP)。该软件包包含民用基础设施平台(CIP)超长期支持(SLTS)Linux内核,其与软件开发环境捆绑,将软件和硬件之间的内外部安全性以及可靠性结合起来。RZ/G2系列MPU是市场上首款为64位Linux内核提供超过10年支持的嵌入式MPU。

CIP理事会主席、西门子公司(Siemens AG)智能嵌入式系统负责人Urs Gleim表示,“瑞萨电子是首家支持最新64位Arm CIP内核的成员企业,我们很高兴最新发布的RZ/G2系列MPU将成为64位Arm首个用于CIP Linux软件包认证和发布的参考硬件。这将帮助我们更进一步实现我们的使命,即对关键系统的超长期支持,而这些关键系统是构建我们全球开发社区的支柱。”

早期的技术先行者,如DJ/俱乐部和专业音响设备市场的领导者——先锋 DJ集团(Pioneer DJ Corporation)等已经开始采用RZ/G2M产品,这是对瑞萨电子MPU产品高性能和出色的图形处理能力的高度肯定。

RZ/G2 系列 MPU 的主要特点

提升工业应用的性能:

  • RZ/G2 系列 MPU 基于 64位 Arm Cortex A57 及 Cortex-A53 64位内核构建,与之前发布的 RZ/G1 产品组相比可提供更强大的处理能力—— CPU 性能提升最高可达 2.7 倍
  • RZ/G2 系列 MPU 的性能比市场上任何其它嵌入式 64位 MPU 高 27%
  • 支持最新的外部存储器高速协议,包括 LPDDR4 或 DDR3L,最高可达 3200 MT/s
  • 支持 USB 3.0、SATA 和 PCI-e 高速接口,以及 QSPI 和 eMMC 千兆位接口的高速通信
  • 片上 3D 图形引擎,支持 4K 分辨率 H.264 和 H.265 编解码器、HDMI、LVDS和 MIPI-CSI2 摄像机输入接口;图形与视频功能可实现高端人机界面(HMI)应用

高可靠性及安全性:

  • ECC 功能可作为解决软失效敏感性的应对措施(注1),实现存储器错误的检测与纠正;此类软失效的出现概率常随更小尺寸的半导体制程工艺而增加
  • RZ/G2 系列 MPU 是唯一在产品组内全部器件的所有内外部储存接口上提供 ECC纠错机制的嵌入式 MPU
  • ECC 可与片上 L1/L2 高速缓存存储器及外部 DDR3L 或 LPDDR4 存储器配合使用
  • ECC 有助于消除因内存中数据损坏而导致故障的风险,进而提高工业设备的可靠性

超长期支持:

  • SLTS Linux 内核通过提供超过 10 年的支持与安全防护,来维护基于 Linux 的嵌入式系统,使用户能够降低 Linux 维护成本,并轻松采用可靠的工业级 Linux
  • 完整的 VLP 和验证测试软件包含图形用户界面(GUI)框架,支持 HTML5 和 Qt、3D图形、H.264/H.265 视频,以及安全功能
  • VLP 和测试软件让用户可以轻松开发人机界面(HMI)及网络功能,同时使制造商能够将工业设备快速推向市场,并使其拥有类似移动设备上所实现的丰富图形显示功能

关于RZ/G Linux Platform

RZ/G Linux Platform是一站式解决方案,将高性能处理器、经验证且可获长期支持的软件、开发工具和参考板相结合。RZ/G Linux Platform提供超长期 Linux 内核稳定性,每年可降低数十万美元的维护成本,还显著缩短了工业设备的开发时间与 Linux 配置成本——这正是影响开源代码软件采用的两个主要障碍。通过该Platform,用户可以放心地在项目中应用 Linux,并将新产品快速、高效地推向市场。

支持RZ/G2产品组的合作伙伴(注2)

公司名称 为RZ/G系列提供的服务
acontis technologies GmbH EtherCat主堆栈
Advanced Media, Inc. 语音识别功能内置套件
“用于ARM/Y的AmiVoice软件开发包”
AlphaProject Co., Ltd. RZ/G2评估板
Control System Security Center 国际标准认证
与安全解决方案相关的开发支持与咨询
Cybertrust Japan Co., Ltd. 嵌入式Linux操作系统 “EMLinux“,企业支持最长可达15年。
高速启动, RTOS和Linux共存, 安全性操作系统和其他解决方案。
DTS INSIGHT CORPORATION 开发工具、验证工具、ARM仿真开发环境
Emtrion GmbH Linux与安卓集成
Enea Software AB Linux集成服务与Linux培训
GlobalLogic Inc. 嵌入式、安卓及通信领域开发的工程服务
International Laboratory Corporation 智能设备GUI集成开发环境“GENWARE AIR”
iWave Japan, Inc. RZ/G2 评估板
Kyoto Microcomputer Co., Ltd. JTAG调试器“PARTNER-Jet2”
用于Linux的集成开发环境“LIQUID”
集成开发环境“SOLID”
L&T Technology Services Limited RZ/G2系列下一代微处理器的开发和部署
Lineo Solutions, Inc. 快速启动解决方案“Warp!!”
系统集成商
NEC Corporation 系统集成商
人脸检测/人脸识别工具”NeoFace”
人物属性估计工具“FieldAnalyst”
RelySys Technologies India Pvt Ltd. M2M、IoT产品解决方案合作伙伴
SEGGER Microcontroller GmbH JTAG ICE
Sensory, Inc. / Shinko Shoji Co., Ltd. “TrulyHandsfree”语音识别中间件
Silicon Linux Corporation RZ/G2评估板
SoftBank Technology Corp. 市场运营服务
Software Research Associates, Inc. “Qt”GUI框架支持
开发支持
Theobroma Systems Design und Consulting GmbH 模块与单板计算机(SBC)的设计、制造
Timesys Corporation Linux集成
Toshiba Information Systems (Japan) Corp. 嵌入式蓝牙软件开发包“NetNucleus BT”
Trend Micro Incorporated 物联网安全解决方案Trend Micro
Ubiquitous AI Corporation DTCP/HDCP 中间件
快速启动解决方案“QuickBoot”
小型高速数据库“DeviceSQL”
VVDN Technologies Pvt Ltd. 摄像头与物联网产品解决方案合作伙伴
WebDINO Japan “HTML 5”GUI框架开发支持与使用咨询
Western Digital Corporation 工业应用闪存解决方案
wolfSSL Inc. 嵌入式SSL/TLS库“wolfSSL”
ZUKEN ELMIC, INC. ONVIF、RTP、EthernetAVB中间件

瑞萨电子将于 2019 年 2 月 26 日至 28 日在德国纽伦堡举办的 Embedded World1-310 号展台(1号展厅)演示 RZ/G2 系列 MPU。

供货信息

RZ/G2 系列 MPU 将推出四款产品——RZ/G2E、RZ/G2N、RZ/G2M 和 RZ/G2H,配置分别是 八核 RZ/G2H、六核 RZ/G2M,以及双核 RZ/G2N 和 RZ/G2E。六核 RZ/G2M和双核 RZ/G2E 样片现已上市;其它型号 MPU 将随后陆续发布。量产计划于 2020 年第一季度开始。(供货情况如有更改,恕不另行通知)

更多信息

观看视频,请访问 “RZ/G2 64-bit MPUs Overview

了解有关 RZ/G2 系列 MPU 的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rzg2

了解有关 RZ/G Linux Platform的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/products/rzg-linux-platform.html

(注)

  1. 来自宇宙空间的辐射会造成保存在存储器中的数据出现错误数值,从而导致软失效。
  2. 各公司及其服务内容根据其所支持的地区不同而不同。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm和Cortex是Arm公司的注册商标。本文中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。