Renesas Synergy™ Platform 新增低功耗S5D3 MCU产品组, 为工业物联网端点设备提供高级别安全性

高度集成的MCU系列利用安全加密引擎和Synergy软件包简化应用开发

2019年02月20日

2019年2月20日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社 ( TSE : 6723 ) 今日宣布,扩展高度集成的 Renesas Synergy™ S5系列微控制器 ( MCU ),推出入门级 S5D3 MCU 产品组。四款全新的 S5D3系列MCU 具有同类 S5 系列(如中端 S5D5 和高端 S5D9 系列 MCU)的功能 —— 采用120 MHz Arm® Cortex®-M4 内核,集成高级安全功能,同时还配备了简化成本敏感型的低功耗物联网 ( IoT ) 端点设备设计的通用功能。该入门级 S5D3 系列 MCU 面向通用的工业,楼宇自动化和办公设备,以及采用电容式触摸人机界面(HMI)的智能计量和家电应用。

Renesas Synergy Software Package ( SSP )支持 S5D3 系列 MCU 配置 HAL 驱动器、应用框架和实时操作系统。嵌入式系统设计人员可利用 Renesas Synergy 开发环境 —— e² studio 或 IAR Embedded Workbench® —— 构建系统,实现定制化设计。S5D3 系列 MCU 基于 40nm 制程,集成安全加密引擎 ( SCE7 ) 与密钥保护,利用信任根保护 MCU 启动代码和物联网端点设备的通信安全。这种特性无需外部的安全功能,从而可降低物料成本。SCE7 采用RSA、DSA、AES、ECC、SHA 等加密硬件加速器和真随机数生成器 ( TRNG ),实现系统安全的云端连接。每款 S5D3 系列 MCU 的功耗水平都非常出色,工作模式的耗电量为100 μA/MHz,待机模式下仅为1.3 μA,在保持内置实时时钟连续运行的条件下, VBATT 电源功耗为900 nA,这些特性使该系列 MCU 成为低功耗、高性能应用的理想选择。

S5D3 系列 MCU 配有 512 KB 闪存和大容量的 256 KB SRAM 存储器。这种内置闪存与SRAM独特的 2 : 1 配比支持频繁的通信堆栈利用率,能够实现可靠的物联网连接,而 8KB 数据闪存读写周期也优于同类产品。每款 S5D3 MCU 都集成了多个模拟组件,包括两组独立带有三路采样保持的12 位模数转换器 ( ADC )、2 通道 12 位数模转换器 ( DAC )、高速 6 通道比较器、温度传感器和 6 通道可编程增益放大器 ( PGA )。S5D3 系列 MCU 还配有一组可扩展的13个独立 32 位通用计时器以及各种通信接口,如 USB、CAN、I2C、SPI、SDHI 和 SSI。

瑞萨电子株式会社物联网平台业务部产品营销副总裁 Daryl Khoo 表示,“ 凭借卓越的安全性、内存性能、MCU 扩展性和 Synergy 平台支持,S5D3 系列 MCU 在同类产品中全面胜出。如果客户以后需要增加功能、扩容内存或实现更高的性能,成本优化、引脚兼容的 S5D3 MCU 可通过 S5D5、S5D9 和 S7G2 MCU 产品组向上扩展。”

关于Renesas Synergy Platform

Renesas Synergy Platform 是一款提供全面支持的软硬件平台,可加快产品上市速度,扫除工程师设计物联网产品时所面临的障碍。瑞萨电子支持从应用编程接口级开始开发应用软件,降低图形用户界面和电容式触摸功能安全感知互连设备和 HMI 系统的设计复杂性。Synergy 平台可通过 Renesas Solutions Gallery获得,包括集成式软件、开发工具和基于Arm® Cortex®-M 可扩展的 Synergy MCU,可完全通过软件 API 使用。无需前期授权费或后期版税(这些费用全部包含在 MCU 采购价格中)。

定价和供货信息

Renesas Synergy S5D3 系列 MCU 现在可从瑞萨电子的全球分销商处购买,售价为 5.10美元至 5.40 美元,10,000 片起订。

S5D3 系列 MCUs 闪存 SRAM 封装
R7FS5D37A2A01CLJ 512 KB 256 KB 100 引脚 LGA
R7FS5D37A3A01CFP 512 KB 256 KB 100 引脚 LQFP
R7FS5D37A3A01CFM 512 KB 256 KB  64 引脚 LQFP
R7FS5D37A3A01CNB 512 KB 256 KB  64 引脚 QFN


TB-S5D3 目标板套件售价 34.00 美元,客户可利用片上调试器、提供所有 MCU 信号引脚接口的通孔引脚头、USB 端口、LED和电容式触摸键对 S5D3 进行评估,并开发自己的系统。该套件还附有用户指南、设计文档、电路图、PCB 结构图和物料清单 ( BOM ) 成本。

瑞萨电子将于 2019 年 2 月 26 - 28 日在德国纽伦堡嵌入式系统专业展 (embedded world) 1-310 展台 ( 1展厅) 展示最新的 S5D3 MCU,欢迎光临了解更多信息。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Renesas Synergy是瑞萨电子株式会社的商标。Arm和Arm Cortex是Arm公司在欧盟和其他国家的注册商标。IAR Embedded Workbench是IAR Systems公司的注册商标。本新闻稿中所有其他产品或服务名称是各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。