瑞萨电子在G3-PLC 中部署KNX协议,简化智能楼宇的网络扩展

瑞萨电子将在Embedded World 2019精彩展示采用KNX协议的G3-PLC调制解调器解决方案验证模型,以更低的成本迎接智能楼宇新时代

2019年02月22日

2019年2月22日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,已在其 G3-PLC 电力线通信 (PLC) 解决方案中部署 KNX 协议。瑞萨电子将于 2019 年 2 月 26 日至 28 日在德国纽伦堡举办的 Embedded World 1-310号展台(1号展厅)演示基于此电力线调制解调器解决方案的验证模型,展示如何部署 KNX 网络,以及如何利用现代 G3-PLC 技术提供的灵活性与高效率,无需对新的网络进行线缆部署。

PLC 将数据线和电源线整合到单个线缆系统上,并采用最有效的调制技术,是一种在建筑物中进行连接扩展的经济且高效的方式,尤其适合长距离和穿墙的应用情景。

瑞萨电子株式会社副总裁 黑田昭宏表示,“随着商业建筑设计逐渐走向高能效和绿色环保,现有设施,特别是配电网络改造所面临的挑战正在增加,因为大多数商业建筑都存在射频和传统网络布线无法覆盖的区域。瑞萨电子全新的电力线调制解调器解决方案将开放式 G3-PLC 标准的优势与当前最受欢迎的楼宇自动化网络协议之一KNX 相结合,无需部署新电缆便可满足以上需求,从而为空调、照明、消防和安全,以及建筑访问安全等领域提供可靠且经济高效的网络解决方案。”

KNX 协会 CTO Joost Demarest表示,“瑞萨电子采用 KNX 协议的 G3-PLC 电力线调制解调器解决方案,出色地验证了在 KNX 楼宇自动化应用中采用 G3-PLC 技术的优势。此外,KNX 协会正在为 KNX 物联网的实施铺平道路,瑞萨电子 G3-PLC 产品作为一种完全基于 IP 的解决方案,也将非常适合未来的 KNX 物联网协议。”

G3-PLC 协议主要为能源计量应用而开发,可作为开放标准自由使用,并由G3-PLC Alliance持续维护。G3-PLC Alliance主席 Marc Delandre 表示,“尽管 G3-PLC 最初被用于计量,其应用范围并没有受到限制。瑞萨电子的解决方案为 G3-PLC 技术在智能楼宇领域中的应用拓展了新的应用方向。”

瑞萨电子的电力线调制解调器解决方案包括瑞萨电子 OFDM PLC 软件调制解调器 (R9A06G037)、Renesas Synergy™ MCU 和作为电力线驱动的 ISL15102。软件栈基于 Synergy 软件包(SSP),结合了瑞萨电子 G3-PLC 栈和 Tapko Technologies GmbH 提供的 KNX 软件栈。概念验证模型让客户可通过G3-PLC 协议构建 KNX,并可从现有的 KNX 标准顺畅地升级到即将推出的 KNX 物联网标准。

瑞萨电子是首家获得G3-PLC Alliance所定义所有频段认证的供应商,包括 ARIB、CENELEC-A、CENELEC-B 和 FCC。凭借全新的概念验证模型方案,瑞萨电子将继续为智能建筑和其它节能楼宇自动化环境中 PLC 技术的应用与部署提供全面支持。

关于G3-PLC

G3-PLC 是一种窄带低频电力线通信协议,可在现有电网上实现高速、高可靠性及远距离通信。作为一种潜在的普适性电力线通信标准,该协议由 G3-PLC Alliance 开发并维护,将推动实现智能电网的发展愿景。

供货信息

瑞萨电子 G3-PLC 调制解调器解决方案及完整的支持 KNX 协议的软件将于 2019 年第三季度上市。(供货信息如有更改,恕不另行通知。)

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Renesas Synergy是瑞萨电子株式会社的注册商标。本文中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。