瑞萨电子扩展RX24T和RX24U微控制器,推出适用于高温环境电机控制应用的新产品
全新32位MCU支持高温工作环境以及空间受限的家用电器和工业机械中的紧凑型电路设计
2019年01月31日
2019年1月31日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布扩大其 32 位微控制器(MCU)RX24T 和 RX24U 产品系列,为需要更宽工作温度范围的电机控制应用引入全新的耐高温型号。新推出的RX24T G版本和RX24U G版本支持从-40°C至+105°C的温度范围,同时继承了RX24T和RX24U MCU的高速度、高性能与高能效的特点。
瑞萨电子工业自动化事业部工业解决方案业务部副总裁 傅田 明 表示: “在物联网技术的驱动下,家用电器和工业机械通过网络连接和增强的用户界面获得了更多功能;然而,在高温环境中如何有效利用有限的内部空间正成为一个重要问题。RX24T和RX24U产品系列的最新成员具备用户对RX系列MCU所期望的卓越功能与性能,同时满足了耐热要求,从而支持安全、灵活的工业系统设计。”
随着设备外形尺寸不断缩小,电机控制应用在热效应方面所面临的挑战越来越大。在工业机械和办公设备,以及用于热空气和热水处理的家用电器中,电路板越来越多地被安装在高温环境中。家用电器(如洗碗机或电磁炉等设备)对具备更大内部容积或加热区域的设计需求正在增加,这对电路板的可用空间造成了限制。由此,系统的设计思路正向更小面积的电路板转变,这虽然解决了空间限制,但也降低了电路板的散热能力,导致电路板本身温度很高。为了满足这些应用需求,瑞萨电子在其MCU家族中增加了全新的耐高温产品,这些产品可以在高温环境和热电路板上运行,将为高温工作环境产品的设计者提供更大灵活性,从而推动更紧凑设备的发展。
瑞萨电子将全新MCU与 24V电机控制评估套件相结合,使开发人员能够在更短的时间内实现电机控制应用;使用RX24T和RX24U CPU卡亦可进行相关软件的开发。
关于RX24T和RX24U产品系列
32位RX24T 和 RX24U 产品系列最大工作频率为80MHz,其配备了电机控制所需的外围功能,如定时器、A/D转换器以及模拟电路,能够通过单芯片有效控制两部无刷直流电机。自该产品系列在两年前推出以来,瑞萨电子已售出1000万颗RX24T和RX24U系列MCU,广受市场欢迎。随着G系列版本的加入,瑞萨电子所有用于电机控制应用的32位RX MCU产品均支持从-40°C至+105°C的工作环境,增强了RX系列的可扩展性,并为系统制造商提供了丰富且可扩展的产品线选择。
瑞萨电子正在操作技术(OT)领域为推广智能终端不懈努力,通过帮助改进电机的逆变器控制技术,为实现“智能社会”做出贡献。
供货信息
RX24T G版本与RX24U G版本现已量产。其中RX24T包含11个型号,管脚数从64至100个,内存大小从128KB至512KB。RX24U包括6个型号,管脚数从100至144个,内存大小从256 KB至512 KB。(供货信息如有更改,恕不另行通知。)
了解最新RX24T G版本的更多信息,敬请访问:
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx200/rx24t.html
了解最新RX24U G版本的更多信息,敬请访问:
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx200/rx24u.html
了解有关RX24T 32位MCU如何基于单芯片简化多部电机的高效控制与无传感器矢量控制,敬请访问:
https://www.renesas.com/promotions/products-solutions/rx24t.html
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。
(备注)本文中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。