数字可配置ISL9241支持用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流 ( NVDC ) 充电和大功率混合功率升降压 ( HPBB ) 充电
2018年12月5日

2018年12月5日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出业界首款升降压电池充电器,采用可反转 USB Type-C™连接器线缆,可用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流充电 ( NVDC ) 和混合功率升降压 ( HPBB ) 充电。ISL9241 可通过固件控制 NVDC 与 HPBB 模式之间的切换,提供高效处理各种功率级别的低成本、小型充电解决方案。该器件利用瑞萨电子先进的 R3™ 调制技术实现卓越的轻载效率和超快的瞬态响应,并延长电池续航时间。该充电器可对内部寄存器进行重新配置,从而在 HPBB 模式下可采用更小的电感器,提高多个功率级别的效率。

ISL9241 具有充电、系统电压调节和保护功能,采用 NFET 实现最高效率并优化物料清单 ( BOM ) 成本。该充电器可在仅采用电池、仅采用适配器,或同时连接电池和适配器时运行。它采用传统适配器、旅行适配器和 USB Type-C 型 PD 端口作为直流输入电源,并安全地为最多四节锂电池组充电。在 NVDC 模式下,ISL9241 可自动选择适配器或电池作为系统电源。NVDC 运行还支持Turbo模式,在适配器电流达到设定点时接通 BGATE FET 限制适配器电流。NVDC 是系统控制器固件将配置变为 HPBB 之前 ISL9241 的初始启动状态。在大功率 HPBB 模式下,ISL9241 支持旁路、旁路加充电、反向Turbo升压模式,以及反向Turbo升压模式加充电模式。

ISL9241 为适配器端口提供 5V 至 20V 反向降压、升压或升降压充电 ( OTG 模式)。这样便于配置支持快速充电可编程电源 ( PPS ) 端口的 USB-C PD 输出。在 PPS 模式下,ISL9241 还可通过旁路直接充电。ISL9241 可重新配置的架构使设计人员能够利用充电器支持多端口配置,同时全面兼容 USB PD3.0 标准。ISL9241 提供多种数字遥测、故障监测和保护功能。此外,它还具有补充电源模式,让输入电容器储存能量,在需要支持系统高功率需求时释放能量。

瑞萨电子株式会社电池与光学系统部副总裁 Andrew Cowell 表示:“ISL9241 combo NVDC 和 HPBB 电池充电器为客户提供最大灵活性,优化了系统性能,并最大限度地提高效率。瑞萨电子正不断推动电源管理创新,帮助移动计算 OEM 设计出外形轻薄、电池续航时间更长并具有差异化竞争优势的产品。”

ISL9241 可与 ISL95338 升降压稳压器、R9A02G011 USB PD 控制器或 R9J02G012 USB PD 控制器,以及 RAJ240045 电量计 IC 配合使用,组成完整的 USB-C PD3.0 和电池充电器解决方案。

ISL9241主要特性

  • 支持 2、3 或 4 节锂离子电池的 NVDC 和 HPBB 升降压充电器
  • 输入电压范围 3.9V 至 23.4V (无死区)
  • 系统/电池输出电压范围 3.9V 至 18.304V
  • 旁路模式支持系统连接适配器
  • 带有适配器电流和电池充放电电流监测器( AMON/BMON )
  • 支持Supplemental Power功能(Intel VMIN 主动保护功能)
  • 可编程自主充电,以及用于结束电池充电的定时器
  • 集成的 8 位 ADC 支持系统遥测:温度 ( PCB 和结温)、适配器电流/电压、电池充电/放电电流以及系统总线电压
  • 符合 Intel PROCHOT# 和 PSYS 规范,防止电池压降、适配器过流、电池过流和过热
  • 可对深度放电的电池进行涓流充电
  • SMBus/I2C 允许对主要参数进行编程,以提供优化的解决方案
  • 支持电池运输模式让IC保持在超低功耗状态

定价和供货

ISL9241 USB-C combo 升降压充电器现已上市,采用 4mm x 4mm 32 引脚 TQFN 封装,3.90美元/片,1000片起订。欲了解更多信息,请访问 www.renesas.com/products/ISL9241

(备注) R3 是瑞萨电子株式会社的商标。USB Type-C 和 USB-C 是 USB 标准化组织的商标。本文中提及的所有产品和服务名称为各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。