2018年11月27日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,扩展 Renesas Synergy™ S1系列微控制器(MCU),推出S1JA产品组。超低功耗 S1JA MCU 采用 48MHz Arm® Cortex®-M23内核,集成了先进的可编程模拟和安全功能,支持高精度传感器信号采集和调节。S1JA MCU适用于成本敏感型低功耗工业物联网 (IIoT) 传感器应用,如流量控制表、多传感器系统、无头医疗监视器和仪器仪表系统以及单相电表。
S1JA 产品组包括5款MCU,闪存达256 KB,SRAM存储器为32 KB,工作电压范围1.6V至5.5V。每个MCU都集成了传感器偏置单元,为外部传感器提供精确的电源。高度可配置的模拟网络能够处理复杂的算法,最大限度地优化信号调节和实现精确的模拟测量。片上模拟器件包括高精度16位模数转换器 (ADC)、24位sigma-delta模数转换器、快速响应12位数模转换器 (DAC)、轨到轨低偏移运算放大器和高速/低功耗比较器。S1JA MCU支持从基本模拟功能到更复杂的模拟模块的高级配置功能。因此,嵌入式系统设计人员可以省去多个外部模拟组件,从而降低物料成本并缩减PCB尺寸。利用电容式触摸感应引脚,设计人员可开发触摸键HMI界面,而S1JA内存镜像功能则支持空中下载更新,减小了软件开销。
超低功耗S1JA MCU延长了电池供电的便携式设备和电池备份应用的电池使用寿命。先进的软件待机模式的耗电量仅为500nA,可令睡眠模式时间较长的电池供电应用持续工作20年。此外,S1JA集成了AES密码算法加速器、真随机数发生器 (TRNG) 和内存保护单元,为开发连接云端的安全系统提供了基础模块。Renesas Synergy软件包 (SSP) 支持S1JA MCU配置HAL驱动器、应用框架和RTOS。SSP还包括六个新模块,简化了可配置内部模拟模块的互连。嵌入式系统设计人员可利用Renesas Synergy开发环境--e² studio或IAR Embedded Workbench®--构建工程,实现定制化设计。
瑞萨电子株式会社物联网平台业务部产品营销副总裁Daryl Khoo表示:“S1JA是Renesas Synergy系列中首个具有丰富模拟功能的MCU。出色的可编程模拟功能让用户最大程度地实现MCU设计的灵活性,客户可以尝试各种算法,在不显著增加物料成本开销和PCB空间的情况下最大限度提高性能,实现设计目标。”
S1JA MCU可结合超低噪声ISL21090B25精密电压基准芯片和ISL32485E 5V差分RS-485/RS-422收发器实现高精度、坚固耐用的工业传感器应用。
关于Renesas Synergy平台
Renesas Synergy 平台是一款提供全面支持的软硬件平台,可加快产品上市速度,扫除工程师设计物联网产品时所面临的障碍。瑞萨电子支持从应用编程接口级开始开发应用软件,降低图形用户界面和电容式触摸功能安全感知互连设备和HMI系统的设计复杂性。Synergy平台包括集成式软件、开发工具和基于Arm® Cortex®-M可扩展的Synergy MCU,可完全通过软件API使用。无需前期授权费或后期版税(这些费用全部包含在MCU采购价格中)。
供货信息
Renesas Synergy S1JA MCU 和 TB-S1JA 目标板套件现已可从瑞萨电子全球的分销商购买。低成本TB-S1JA目标板让客户能够从配置模拟功能、编程MCU就开始系统设计。
S1JA Group MCU | 封装 |
---|---|
R7FS1JA783A01CFJ | 32引脚QFP |
R7FS1JA782A01CBT | 36引脚BGA |
R7FS1JA783A01CNF | 40引脚QFN |
R7FS1JA783A01CNE | 48引脚QFN |
R7FS1JA783A01CFM | 64引脚LQFP |
瑞萨电子将于2018年11月27日-29日在德国纽伦堡国际工业自动化及元器件展 (SPS IPC Drives) 130展台 (10.1展厅) 展示新的S1JA MCU。
(备注) Renesas Synergy是瑞萨电子株式会社的商标。Arm和Arm Cortex是Arm公司在欧盟和其他国家的注册商标。IAR Embedded Workbench是IAR Systems公司的注册商标。本新闻稿中所有其他产品或服务名称是各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。