操作便捷的新网站和Solution Gallery开放全部Synergy生态系统使用权,为IoT开发提供了高起点
2018年2月21日

2018年2月21日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出更新的Renesas Synergy™ Platform网站Solutions Gallery,以使Synergy生态系统从软件到硬件的威力得以在开发人员手中发挥出来。此次网站更新使Renesas Synergy用户能够更容易地利用Synergy生态系统的全部资源,包括LTE蜂窝、蓝牙低功耗、先进的Wi-Fi连接和全面的安全解决方案。此外,用户现在可以更简便地获得强大的应用解决方案,例如与企业云服务的连接、人机界面、工业通信协议等,因此能够有把握且可扩展地使其物联网(IoT)设计从概念阶段进入生产阶段。

 

Synergy网站和Solution Gallery的外观和感觉追随当今流行的移动用户界面风格,提供直观的导航和流程,简化订购流程。用户可以迅速高效地探索Synergy生态系统,获得众多IoT开发基本构件。另外,Solutions Gallery还提供参考设计和应用计划,展示了Synergy Platform的丰富性。为了更便于用户使用,更新的网站提供了广泛的交叉引用,以自动归类相关内容,在竞争激烈的市场上,为用户缩短了产品上市时间。

 

瑞萨电子还进一步加强了与几家RF硬件提供商的战略合作关系,以提供嵌入式IoT设计必不可少的可靠无线连接。现在,Synergy Solution Gallery增加了更多Wi-Fi射频(RF)模块,系统开发人员可以轻松地将这些模块与Renesas日益壮大的Synergy微控制器(MCU)放在一起评估。所有RF模块都可用在可与Renesas Synergy Solutions Gallery一起使用的插件板上。

 

瑞萨电子Synergy Platform业务部副总裁Peter Carbone表示:“Synergy Platform自推出以来已经得到了极大扩展,瑞萨电子和我们很多值得信赖的软硬件合作伙伴都做出了贡献。通过我们更新的网站和Solution Gallery,用户可以随时使用嵌入式IoT设计所需的所有基本构件,我们非常期待今后客户们的创新创造。”

 

Synergy Solutions Gallery是一个解决方案中心,其中有众多瑞萨电子及合作伙伴公司提供的解决方案,包括安全通信技术、通信协议、实现云连接的无线驱动程序、开发工具、套件、服务以及其他解决方案,所有解决方案都与Synergy Platform兼容。Solutions Gallery为开发人员的IoT工具箱提供了应对真正的应用挑战所需的基本构件,并能够以低成本加快客户产品上市。开发人员无需前期费用,一键点击即可通过许可,就可浏览、选择和下载瑞萨及第三方软件,瑞萨电子预先测试并验证第三方软件,即“经过验证的软件附件(Verified Software Add-On,简称VSA)“,以确保与Synergy软件的互操作性,同时每个合作伙伴都测试并验证他们通过“合作伙伴计划(Partner Project)“提供的软件,以满足Synergy软件的兼容性要求。Synergy Solutions Gallery提供获得商用许可的第三方软件的评估版本,开发人员可以直接从第三方合作伙伴那里获得许可证。

 

Synergy Platform是第一款经验证、提供维护及全面支持的软件/硬件平台,可加速产品上市并降低总体成本,帮助工程师应对在设计IoT产品时所面临的各种挑战。Synergy Platform是惟一经过验证的嵌入式平台,采用已发布的、基于国际标准的软件质保流程开发。通过支持从API层开始开发,瑞萨电子可大幅降低安全的连接设备系统、带有图形用户界面(GUI)的HMI系统、及电容式触控系统的设计复杂性。Synergy Platform由全面集成的软件、开发工具、以及丰富的基于可扩展Arm® Cortex®-M并完全可通过软件API访问的MCU组成。无需支付许可费或专利费,MCU价格即为所需支付的全部费用。

 

新型RF模块已开始供货。如需了解更新的Synergy网站和Solution Gallery,敬请访问www.renesassynergy.com

 

(备注)Renesas Synergy是瑞萨电子公司的商标。Bluetooth是Bluetooth SIG的注册商标。Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地方的注册商标。本文提及的所有产品或服务名称均是其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。