2018年2月14日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,其面向Renesas Synergy™ Platform的e2 studio集成式开发环境(IDE)已得到进一步增强。瑞萨电子与领先的嵌入式开发工具供应商IAR Systems®合作,已将IAR Systems先进的IAR C/C++ Compiler™集成到基于Eclipse的e2 studio IDE中,此举将为Renesas Synergy用户提供巨大的性能优势。
IAR C/C++ Compiler凭借其优化技术,可显著减少应用代码量,使开发人员能够为其Synergy微控制器(MCU)增加更多功能。该编译器生成的代码是业界执行速度最快的,在EEMBC® Coremark等知名速度基准测试中均榜上有名。代码执行速度越快,MCU处于低功率模式的时间就越长,因此可延长电池寿命。众多物联网(IoT)设备用Synergy MCU监测和/或控制周围环境以及住宅/楼宇/工业自动化系统、家电、能源管理系统以及医疗保健设备的各种组件。
此前,e2 studio用户会用标准GCC GNU编译器开发应用。通过此次与IAR Systems合作,瑞萨为用户增加了直接在e2 studio环境中使用IAR C/C++ Compiler的选择,同时用户仍可选择继续使用面向Renesas Synergy IDE的专有IAR Embedded Workbench IDE。通过下载最新版e2 studio,系统开发人员可获得有关IAR C/C++ Compiler与e2 studio集成的说明。增加IAR C/C++ Compiler选择后,无论客户喜欢使用哪种IDE,都可全面发挥Synergy Platform的潜力。
瑞萨电子Synergy Platform业务部市场总监Mark Rootz表示:“Synergy Platform客户可在e2 studio和IAR Embedded Workbench这两种专业软件开发工具之间做出选择,无需许可费或维护费,对用户数也没有限制。为e2 studio用户提供IAR C/C++ Compiler选择,充分表明了我们致力于履行对客户的承诺:提升Synergy Platform的价值和性能,帮助开发人员更快地完成开发任务。”
IAR Systems公司产品经理Anders Lundgren表示:“e2 studio增加对我们先进的编译器技术的支持后,开发人员优化在其IoT应用时就有了更多选择。我们与瑞萨电子紧密合作,为Synergy Platform客户提供了加速创新产品上市所需的工具。”
Synergy Platform是第一款经验证、提供维护及全面支持的软件/硬件平台,可加速产品上市并降低总体成本,帮助工程师应对在设计IoT产品时所面临的各种挑战。Synergy Platform由全面集成的软件、开发工具以及丰富、基于可扩展ARM® Cortex®-M并完全可通过软件API访问的MCU组成。无需支付许可费或专利费,MCU价格即为所需支付的全部费用。
如需提高IoT产品的性能,敬请访问http://renesassynergy.com,以进一步了解Synergy Platform,探索其全部功能,并下载开始下一个产品开发项目所需的软件和工具。
(备注)Renesas Synergy是瑞萨电子株式会社的商标。IAR Systems、IAR Embedded Workbench、IAR C/C++ Compiler和IAR Systems的标识是IAR Systems AB拥有的商标或注册商标。EEMBC是嵌入式微处理器基准评测协会的注册商标。Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地方使用的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。