2017年11月22日,日本东京和德国希尔登讯― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)和软硬件及嵌入式系统开发工具领先供应商SEGGER今日宣布,双方将通力协作,为使用瑞萨电子新型 RX65N/RX651 微控制器 (MCU) 的商用客户免费提供功能强大的SEGGER emWin GUI软件包。开发人机界面(HMI)或任何RX65N/RX651设备型系统的工程师将获得使用emWin库版本(包括其全套工具)的免费许可证。
emWin嵌入式GUI软件与使用专有操作系统的单任务和多任务环境兼容,或与任何商用RTOS(如SEGGER的 embOS)兼容。embOS专为实现超低功耗而设计,可用于任何电池供电应用。作为一种工业标准,emWin在包括工业、医疗、消费、智能家居、白色家电和汽车等所有细分市场中被广泛应用。
RX65N/RX651 MCU结合了增强型RX CPU内核架构和120 MHz操作,可实现4.55 CoreMark/MHz的处理性能。新产品包含集成了Trusted SecureIP(TSIP)、高可靠闪存功能,以及运行在工业物联网(IIoT)边缘的工业和网络控制系统使用的HMI功能。RX65N/RX651 MCU还包括一个嵌入式TFT控制器及具有高级特性的集成式2D图形加速器,非常适合在物联网边缘设备或系统控制应用中的TFT显示图形设计。选择高达WQVGA的显示器尺寸可将其640 KB的大型片上RAM用作显示帧缓冲器,从而节省外部RAM,确保实现成本优化型设计。
瑞萨电子株式会社资深总监Tim Burgess表示:“与SEGGER签订的这一emWin协议,为使用我们RX65N/RX651系列MCU的客户赋予了功能强大且灵活的GUI软件,从而确保他们的HMI设计在无需额外软件投资的情况下得到优化。与SEGGER等嵌入式专家紧密合作极大提升了我们产品的灵活性、可靠性、可扩展性和易用性,而这些都是开发下一代IIoT领域客户所需的特性。”
SEGGER市场营销总监Harald Schober表示:“市场领先的GUI emWin对瑞萨电子尖端的RX65N/RX651 MCU进行了补充,使软件工程师可以更高效地为其应用创建任何类型的HMI。 RX65N/RX651设备集成了强大的图形加速器和浮点单元,可轻松实现丰富而赏心悦目的图形体验。当然,emWin完全支持这些功能,使得我们的GUI与RX65N/RX651 MCU完美匹配。”
欲了解更多信息并下载emWin GUI软件包,请访问: emWin graphics for Renesas RX651/RX65N MCUs。
SEGGER微控制器是一家嵌入式系统用软硬件和开发工具的整体供应商。凭借优质、低价、灵活易用的工具和组件,该公司可在整个开发过程中提供支持。SEGGER可为安全通信及数据和产品安全提供解决方案,以满足快速发展的物联网需求。SEGGER成立于1992年,是一家稳步发展的私营企业。SEGGER总部位于德国,在波士顿地区设有美国办事处,在各大洲均有分销商,可在全球范围内提供全系列产品。更多信息,请访问: https://www.segger.com
(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。