瑞萨电子公布2017财年第二季度财务业绩

得益于稳健的市场需求和对Intersil的收购统合,瑞萨电子第二季度销售额同比大幅增长。第二季度毛利率和营业利润率也实现了同比提升。

2017年07月28日

  • 2017财年第二季度半导体销售额达1943亿日元,同比增长31.7%,环比增长12.6%。非GAAP(1)毛利率为45.7%,同比增长1.4%。非GAAP营业收入达290亿日元,同比增长82亿日元;其中非GAAP营业利润率为14.6%,同比增长0.9%。
  • 2017财年第三季度财务业绩展望:半导体销售额预测将达1919亿日元,同比增长29.4%。非GAAP毛利率将达45.5%,同比增长2.9%。非GAAP营业利润率将达15.6%,同比增长4.7%。

 

2017年7月28日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,简称“瑞萨电子”)今日公布了截至2017年6月30日的第二季度财务业绩。

 

瑞萨电子株式会社总裁兼CEO吴文精(Bunsei Kure)表示:“通过增加销售收入和成本控制,我们成功地提升了毛利率和营业利润率。”“我们第二季度的半导体销售额同比增加了31.7%,增长的动力主要来自汽车和工业市场对我们产品的强劲需求。同时也得益于对Intersil的收购统合和去年同期发生的熊本县地震不良影响的消散。我们预计,下一季度的半导体销售额和毛利率/营业利润率将会保持同比增长。”

 

季度财务业绩摘要(十亿日元)

非GAAP业绩 2017财年第二季度
(2017年4月-6月)
2017财年第一季度
(2017年1月-3月)
2016财年第二季度
(2016年4月-6月)
环比 同比
净销售额 198.1 177.6 152.0 +11.5% +30.4%
半导体销售额 194.3 172.6 147.5 +12.6% +31.7%
毛利率 45.7% 45.5% 44.3% +0.2pts +1.4pts
营业收入 29.0 29.1 20.9 -0.2% +39.2%
营业利润率 14.6% 16.4% 13.7% -1.7pts +0.9pts
EBITDA(2) 47.3 46.2 35.4 +2.5% +33.8%
日本GAAP业绩 2017财年第二季度
(2017年4月-6月)
2017财年第一季度
(2017年1月-3月)
2016财年第二季度
(2016年4月-6月)
环比 同比
净销售额 198.1 177.6 152.0 +11.5% +30.4%
半导体销售额 194.3 172.6 147.5 +12.6% +31.7%
毛利率 45.7% 45.5% 42.8% +0.2pts +2.9pts
营业收入 18.8 25.5 18.6 -26.3% +1.2%
营业利润率 9.5% 14.3% 12.2% -4.9pts -2.7pts
EBITDA 46.0 45.6 33.1 +0.8% +39.1%

(1) 非GAAP业绩:排除非经常性和其他特定项目计算而得的结果。截至2016年12月的2016财年结束,非GAAP业绩排除了Renesas SP Drivers销售额和损益的影响、LTE调制解调器业务损益的影响和库存增加造成的损益的影响。2017财年开始至2017年12月期间,非GAAP业绩的定义修订为排除了商誉摊销、所购无形资产摊销、收购Intersil相关支出、股权激励相关支出和股票发行相关支出后,计算而出的结果。(参考资料:《2017财年第二季度库存增加对营业收入的影响为0日元》)请参阅日本GAAP和非GAAP调和的规格表。

(2) EBITDA:营业收入+折旧和摊销+长期预付费用的摊销。商誉摊销也计入以日本GAAP为基础的EBITDA之中。

基于试算基础、按半导体应用领域划分的季度销售额(十亿日元)(3)

2017年2月完成对Intersil的收购后,瑞萨电子推进与Intersil的业务整合,将其业务组织架构改编为“汽车”、“工业”和“通用”三大事业本部,这三个应用类别构成了集团的主营业务,此外的“其他半导体”,则囊括了以上三者之外的其他业务。

 

按半导体应用领域划分的销售额(十亿日元) 2017财年第二季度
(2017年4月-6月)
2017财年第一季度
(2017年1月-3月)
2016财年第二季度
(2016年4月-6月)
环比 同比
汽车 (4) 102.9 96.9 84.5 +6.2% +21.8%
工业 (5) 54.0 50.6 45.4 +6.8% +18.9%
通用 (6) 36.3 33.0 31.1 +10.0% +16.7%
其他半导体 1.1 0.8 1.0 +31.0% +8.9%
总计 194.3 181.3 162.0 +7.2% +19.9%

(3) 试算基础:涵盖了收购完成前Intersil历史收入的瑞萨电子净销售额

(4) 汽车:瑞萨电子在“汽车控制”和“车载信息”领域,主要提供微控制器(MCU)、片上系统(SoC)、模拟半导体和功率器件产品。

(5) 工业:在“智能工厂”、“智能家居”和“智能基础设施”领域,瑞萨电子主要提供MCU和SoC产品。

(6) 通用:瑞萨电子为多种终端市场解决方案提供的主要产品为通用MCU和通用模拟半导体。

2017财年第二季度业绩概要(非GAAP业绩)

第二季度合并净销售额为1981亿日元,环比增长11.5%,同比增长30.4%。第二季度半导体销售额为1943亿日元,环比增长12.6%。半导体销售额同比增长31.7%,这得益于瑞萨电子独立销售额的稳健增长,其中Intersil的销售额并不纳入整个瑞萨电子集团销售额的计算之中。同时得益于集团对Intersil的收购统合及去年同期发生的熊本县地震影响消散。试算基础上,汽车销售额同比增长21.8%,增长动力来源于对汽车控制和车载信息产品的强劲需求。试算基础上,工业和通用销售额同比增长分别为18.9%和16.7%,主要得益于市场对工厂自动化、家电和模拟半导体产品的强劲需求。

 

非GAAP毛利率为45.7%,高于公司目标1.8%。毛利率环比增长0.2%,同比增长1.4%,得益于销售额的大幅增长和对Intersil的收购统合。

 

第二季度非GAAP的R&D (7) 费用为335亿日元,较前一季度的270亿日元和去年同期的244亿日元均有明显增长。第二季度R&D费用与净销售额的比率为16.9%。

 

第二季度非GAAP的管理费用(SG&A (8) )为280亿日元,较前一季度的247亿日元和去年同期的221亿日元均有明显增长。第二季度管理费用(SG&A)与净销售额的比率为14.2%。

 

排除季节性影响,上半年运营成本(运营成本包括R&D和SG&A等)控制在长期财务目标的范围之内。

 

第二季度非GAAP营业收入为290亿日元,相当于净销售额的14.6%,较2017财年第一季度营业收入的291亿日元或净销售16.4%有所下降。季度非GAAP营业利润率受运营成本的季节性影响而上下波动。非GAAP营业收入同比增长82亿日元(0.9%),主要得益于销售额的增长和持续的运营成本控制。

 

非GAAP归属于母公司股东的净收入为373亿日元,其中144亿日元为特别收入,主要来源于去年熊本县地震的保险收入。

 

第二季度经营活动产生的现金流为595亿日元,用于投资活动的现金流为281亿日元。由此产生了314亿日元的自由现金流。

 

第二季度用于购买物业、厂房、设备(制造设备)和无形资产的资本支出达242亿日元。这些支出是基于第二季度期间所做投资决策涵盖的投资金额,并非指现金流量表里的现金支出。

 

截至2017年6月30日的产权比率为46.2%,截至2017年3月31日的产权比率为44.5%。截至2017年6月30日的债务/股权比(毛)为0.54。

(7) R&D: 研究和开发

(8) SG&A: 销售成本、综合开销和行政管理费用

2017财年第三季度展望

基于110日元兑1美元和125日元兑1欧元的预设汇率,瑞萨电子预期,2017财年第三季度的半导体销售额将达1919亿日元,同比增长29.4%。非GAAP毛利率和非GAAP营业利润率预计分别为45.5%和15.6%。

 

资本开支指的是第三季度期间用于购买物业、厂房、设备(制造设备)和无形资产的投资金额,预计将有18.7%的净收入。

 

参考资料

有关季度合并资产负债表、季度损益表及季度合并现金流量表的信息,请参阅《截至2017年6月30日的第二季度合并财务业绩》(PDF: 537 KB)

有关日本GAAP和非GAAP之间的项目调整,请参阅规格表(PDF: 82 KB)

前瞻性声明

本新闻稿中关于瑞萨电子及其附属公司(下文统称为“我公司”)的计划、战略和财务前景方面的声明属于前瞻性声明,包含风险和不确定性。我公司提前提醒您:实际业绩可能与此类前瞻性声明存在差异,归因于多个重要因素,包括但不限于:我公司所处市场(主要为日本、北美、亚洲和欧洲)的一般经济状况;市场中产品和服务的需求以及竞争定价压力;在竞争激烈的市场中持续使客户认可产品和服务的能力;汇率波动,尤其是日元与美元之间的汇率波动,以及其他因素,例如,世界经济衰退、全球市场财务状况恶化;或国内和海外股市低迷也可能使实际结果与预计业绩产生差异。

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。