2016年10月5日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出RL78/L1A系列低功耗16位微控制器(MCU),该产品配备液晶显示器(LCD)驱动器,非常适合医疗应用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学传感器的设备。RL78/L1A内置模拟前端 (AFE, 注1) 生物感应电路,通过一台监测设备即可测量血糖和血红蛋白。
RL78/L1A具有高精度的模拟功能以及更长的电池续航时间,可提供更高性能。因此,系统设计人员可以利用RL78/L1A的低功耗和更高精度的模拟来制造紧凑、轻质且电池续航时间更长的医疗设备,帮助患者更有效地管理糖尿病等健康问题。瑞萨电子还将销售Renesas Promotional Board(RPB),可使系统开发人员立即评估RL78/L1A的功能。
据世界卫生组织(WHO) (注2) 的估计,2014年全球的成年糖尿病患者达到4.22亿人。这相当于18岁以上成年人口的8.5%,比1980年的数字(4.7%)增加了几乎一倍。对于糖尿病患者而言,为了控制病情和潜在的并发症,频繁且持续监测血糖是日常生活中的重要内容。为了做到这一点,便携式血糖监测仪已经被广泛使用。
此外,通过一台监测设备实施多种测量功能(如血糖和血红蛋白)已成为行业趋势。但是,这些功能需要更复杂的系统配置、更高的测量精度以及更长的电池续航时间。
瑞萨电子开发的新型微控制器可以通过两种途径改进最终产品。第一,降低这些新设备的功耗,从而延长电池续航时间。第二,将原先作为外部组件提供的模拟和数字元件集成到一块芯片上,从而减小电路板的尺寸并降低最终产品的成本。
在医疗领域,测量各种生命体征时,提高微控制器内模拟功能和数字处理性能的效率非常重要。
(1) 集成的模拟开关可轻松选择测量目标,提高测量灵活性
RL78/L1A系列采用了之前在微控制器AFE中不常用的模拟开关。将开关与内置的数模转换器相结合,可以在目标更改时切换测量电路(包括软件中的外部电路)。例如,在血糖监测仪等设备中,根据血液成分的差异调整测量精度已经成为一个问题。交替测量血红蛋白和血糖水平等灵活方法可以解决这些问题。
(2) 参考软件有助于提高模拟精度
瑞萨电子提供的参考软件使用内部AFE功能(如12位模数转换器、轨到轨运算放大器、内部参考电压和12位数模转换器),从而更轻松地提高精度。除了提高设备精度以外,该软件还能提供更高的稳定性,有助于提高用户系统中模拟功能的精度。
(3) 模拟功能的低电压运行有助于延长最终产品的电池续航时间
瑞萨电子已对AFE进行了各种电路改进,从而大幅降低供电电压。这些改进可使作为最终产品(如血糖监测仪)主要功能的测量电路一直运行到系统有效电池续航时间的最后一刻。之前的模拟电路最低只能以2.4 V电压运行(注3),而这些新产品可以在2.0 V的电压下运行。
RL78/L1A目前提供六个产品版本,80管脚和100管脚封装,内部闪存容量48 KB-128 KB。定价取决于存储容量、管脚数量和封装。例如,拥有 100 管脚封装和 128 KB 片上闪存的 RL78/L1A 产品单价为 3 美元。RL78/L1A 已开始批量生产。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
除了推出可使设计人员评估这些新型微控制器的功能的紧凑型RPB产品,瑞萨电子还计划在2016年末推出作为血糖监测仪应用注释和抽样程序的参考软件。
请查阅规格表(PDF: 135 KB) 了解RL78/L1A的主要规格。
查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rl78/rl78l1x/rl78l1a.html
(注1)模拟前端:一组用于放大、排除噪声并调整传感器模拟信号输入,从而使微控制器能够处理这些信号的电路。这些模拟前端由检测传感器模拟信号的组件,连接到微控制器的组件和其它组件组成。
(注2)来源:世界卫生组织"全球糖尿病报告"。
(注3)使用现有的78K0R/Lx3微控制器。
(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。