具有革命性意义的直流供电设备,采用安全可靠的供电技术、仅通过单根USB电缆就可实现供电和数据通信
2016年4月13日

2016年4月13日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出支持USB PD 3.0规范的USB Power Delivery控制器(产品型号R9A02G011,µPD720250的后续产品)。该新型USB PD控制器不仅支持PC和智能手机,而且广泛适用于包括PC外围设备、AC适配器、投影仪、机器人及其他消费类电子产品等各种直流供电设备。

USB开发者论坛(USB-IF)制定的USB PD 3.0规范将不同电压等级(最高20V/5A)下的USB充电的最大额定值从7.5w(基于之前的USB规范)提高至100W。随着USB PD和新型USB Type-C™连接器的成功开发,预计USB充电和数据通信的使用模式将会大幅增加。USB PD 3.0规范增加了如USB Type-C接口至USB Type-C电缆之间的认证信息交换等功能。对于设备设计者和系统开发者而言,在设备上采用瑞萨电子R9A02G011,可以减少系统的充电时间。此外, 新设备通过单根USB电缆同时支持数据通信和供电,并且精简了设备之间的多种连接,从而降低了系统的开发成本。

随着USB充电设备需求的快速增长,次级或非标USB配件(如电缆)流入市场的可能性也随之增大。因此,亟需对非标USB产品进行辨识,特别是对基于USB PD的高功率充电设计。作为USB-IF长期的主要支持者,瑞萨电子支持新型USB PD 3.0规范的要求。

瑞萨电子也将同时推出基于R9A02G011的解决方案,结合了瑞萨电子的认证协同处理器与先进的供电控制技术,为未来USB PD生态系统的安全性、可靠性、高效和耐用性做出贡献。

(1) 支持USB PD 3.0规范的R9A02G011 USB PD控制器

R9A02G011同时支持USB PD 3.0和USB Type-CTM规范。该新型设备包括集成片上闪存ROM、振荡器和上电复位电路以及其他功能,大幅减少了外部元件的数量。因此,新型USB PD控制器可广泛适用于电路板空间有限的各种设备。R9A02G011可以增强USB PD供电设备和配套系统结构的安全性和可靠性,同时还可降低开发费用。它采用小型32-管脚QFN包装(其他包装的产品正在研究中)。

 

(2) USB PD参考板可缩短开发时间、简化设计

瑞萨电子将利用其供电技术开发广泛的产品线,使制造商的设计过程更加安全、简捷。与之前的瑞萨电子的µPD720250一样,瑞萨电子将为使用新型USB PD 3.0 控制器的受电和供电板提供大量参考板。利用参考板可以快速评估用户现有的设备是否兼容USB PD设备。瑞萨电子还将与其他公司合作提供安全、可靠的整体解决方案,包括电缆、连接器和电子元器件的参考板。

 

目前可订购R9A02G011样品。预计2016年5月开始量产,每月产量可达100万片。此外,瑞萨电子已开始推出使用该产品的多种参考板(供货情况如有变更,恕不另行通知。)

 

请参阅 规格表(PDF: 66 KB) 了解R9A02G011的主要规格。

 

查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/renesas-usb-power-delivery-family/c30-group/r9a02g011.html

 

(备注)USB Type-CTM 和 USB-C™是USB开发者论坛的注册商标。该产品使用的SuperFlash®技术获得了Silicon Storage Technology,Inc.的授权。SuperFlash是Silicon Storage Technology,Inc.在美国和日本等国家所持有的注册商标。
所有商标均为其各自所有者的财产。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。