新型32位MCU扩充了高灵敏度触摸按键MCU的产品阵容,可为成本敏感型应用提供更便利的开发环境
2015年11月24日

2015年11月24日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)于今日宣布推出新型RX130群32位微控制器(MCU),以进一步为带触摸按键的 家电、楼宇、工业自动化和便携式医疗应用的开发提供支持。这一新的产品群可使嵌入式系统开发人员将用户界面(即触摸按键)和系统控制功能集成在单个MCU 中。开发电容触摸应用的工程师可借助瑞萨电子最新的第二代电容触摸按键技术,在超低功耗、低成本的32位MCU上实现自感式和互感式电容感应。

 

新的RX130群具有优异的灵敏度和噪声容限,开发出的触摸按键可使用各种覆盖材料,包括厚亚克力板、玻璃、木材、织物或石材,能够用于各种创新应用,包 括用于在潮湿环境下工作的电器的控制面板,采用嵌入式开关的更具设计感的家用设备,以及出于安全原因必须戴手套操作的工业机械。

 

新的RX130群对瑞萨电子电容触摸MCU产品系列予以了补充,该系列包括:用于高端家用电器和工业机械的RX231群,支持DSP/FPU  (注 2) 并支持增强的安全及通信功能;用于家庭设备和健康设备的RX113群,配备LCD驱动和USB通信功能。在新的RX130群加入之后,瑞萨电子的触摸按键 MCU系列就拥有了256个产品,闪存容量从64KB到512KB,管脚数量从48到100不等。RX231和 RX130的管脚排布和软件都能够兼容,可继续使用现有软件资源,涵盖中低端到高端设备。

(1) 能够检测多达64个触摸按键,简化电路板设计

RX130 MCU可满足复杂的用户界面要求,支持多达36个自感式电容触摸按键,也可通过矩阵配置支持36个触摸按键。此外,RX130组还能支持互感模式,可使触 摸按键的数量扩展到64个,几乎可以支持任何应用。这可以减少添加触摸面板时的连线复杂度,并有助于简化电路板设计。32位CPU的高速处理能力使得在 64键控制时CPU负载也低于10%。RX130群可使开发人员在管理电容触摸界面的同时运行高处理器负载的应用。


(2) 拥有业界领先的触摸按键待机电流,降低功耗

使用频率为15kHz的片上振荡器和工作电流极低的低功耗定时器,以固定间隔时间将CPU从休眠状态唤醒,检测触摸按键上是否有接触。这使RX130群达到低至约8µA (注 1) 的行业领先的待机电流。低待机电流有助于降低添加触摸按键功能带来的额外功耗,可使电池供电和其他需要低功耗的便携式设备实现电容触摸功能。

 

(3) 丰富了开发用的参考软件和文档,增强了对触摸按键开发的支持力度

将Workbench6自动校准工具和瑞萨电子触摸按键MCU配合使用,可以在图形用户界面(GUI)上轻松调整敏感度和其他设置。而以前的产品上,这些 调整之前受到其他因素(如电路板设计和跟踪模式、面板材料等)的影响而难以调整。Workbench6进一步升级后,不仅可以作为开发工具使用。配合瑞萨 即将提供的开发软件和文档,包括应用注释、用户手册和参考软件,Workbench6加上MCU样品和评估板,可以即时系统运行状况进行确认和评估。公司 计划于2016年2月推出RX130的触摸按键评估套件(包括Workbench6)。

RX130组的主要规格请参阅 规格表 (PDF: 114 KB)

 

查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx100/rx130.html

 

(注1) 一个触摸按键通道在100毫秒周期内的待机电流

(注2) 数字信号处理器/浮点单位

 

(备注)瑞萨电子RX231 MCU中使用的SuperFlash存储器技术获得了Silicon Storage Technology Inc.的许可。SuperFlash是Silicon Storage Technology在美国、日本和其他国家的注册商标。所有注册商标或商标均属于其各自的所有者。

 

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。