瑞萨电子推出 RZ/G 系列 HMI 解决方案支持多图像处理和 3D 图形任务

Stock Price
Investor Relations

凭借更形象的用户界面、影像感应等特性创造新的价值

2015年10月07日

2015年10月7日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)于今日宣布推出 RZ/G 微处理器(MPU)系列,以支持快速开发基于Linux 和安卓的高性能应用。RZ/G 系列是专为工业、家用电器及办公设备的人机界面(HMI)方案而设计的产品,性能比之前推出的 RZ/A 系列微处理器更强大(RZ/A1支持分辨率高达 WXGA 的 2D 图像),RZ/G1可为图像处理、影像感应、3D 图形以及多媒体等应用提供高达 1080p 的分辨率。

 

新型 RZ/G 系列产品的主要特性:

 

(1) 高性能,可强化用户界面表现力和影像感应

新 型 RZ/G 系列微处理器使用了瑞萨电子注册专利的全高清视频编解码器(分辨率可达 1080@60),并加入了 Imagination Technologies Limited 的 PowerVR™ SGX540 (RZ/G1E) 或 PowerVR™ SGX544MP2 (RZ/G1M) 3D 图形图处理。基于这些IP模块,客户可以通过集成简单的静态图像、3D 图形以及影像内容等元素为手持医疗器械、数字标牌等各种产品开发高效的用户界面(UI)。这项功能可提高用户界面的表现力,提升新产品的附加价值。

 

  RZ/G 系列包括两个产品:配有双核 ARM® Cortex®-A7 CPU、主频高达 1.0 GHz 的 RZ/G1E 和配有双核 Cortex-A15 CPU、主频高达1.5 GHz 的 RZ/G1M。这一系列的高端选项,使得用户既可以从功耗方面也可以从性能方面来调整自己的设计。每个 RZ/G 设备都配置有一个 800 MHz 的 DDR3 外置存储器接口,可为监控系统的多媒体流图像处理和影像感应的人脸识别等多种应用提供充足的性能余量。高速接口包括集成在芯片上的 USB 3.0、PCI-Express 以及串行 ATA,无需添加外部组件就可方便地进行功能扩展。所有 RZ/G 系列产品都采用了同样的功能IP 模块和内存映射,所以系列中的不同产品可共享驱动和软件,提高了设计的可扩展性。

 

(2) 与合作伙伴合作提供分层支持和服务

瑞萨电子的合作伙伴为 RZ/G 系列提供了广泛的支持,包括系统集成服务、图形用户界面(GUI)框架、中间件、OS 支持、电路板设计以及评估板和量产板的销售。这些产品和服务有助于应对复杂高端系统不断增加的工作量和软硬件的开发成本。通过 Cogent Embedded、Timesys、Adeneo Embedded 等这些在嵌入式开源领域专业支持Linux和安卓系统集成、中间件、图形用户界面(GUI)的合作伙伴的支持,客户可以顺利地进行接下来的嵌入式项目,且 将开发周期缩短 40%。

 

  RZ/G 系列微处理器支持 Linux 3.10 LTSI,使客户能够通过可靠的工业标准开发流程来开发安全灵活的系统。在近期还将提供安卓 KitKat 和 Linux kernel 4.1 支持。另外还有两类用于 RZ/G1E 和 RZ/G1M的 入门套件用以简化客户样机制作流程。每个入门套件都会提供丰富的连接配件选项及板级支持包和文档。基于新型高端 RZ/G 系列微处理器,瑞萨电子提供了一个世界顶级的软/硬件集成平台,简化了复杂的显示和控制设备的开发。在 自2015 年 10 月底,客户可访问 www.elinux.org 及 RZ/G GitHub 站点获取板级支持包及开发套件文档。

 

订购

RZ/G 系列微处理器的样品现已推出。RZ/G 系列微处理器将于 2016 年 7 月投入量产,预计到 2017 年 7 月每月产量将达到 10 万件。(如订购详情发生变更,恕不另行通知。)

 

请参见 单独的表单(PDF:112 KB) 获取 RZ/G1E 和 RZ/G1M 微处理器的主要规格信息。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com

(注释)ARM及Cortex均为位于欧盟和其它国家的 ARM Limited 或其子公司的注册商标。所有注册商标或商标权均归其各自所有者资产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。