RL78/I1D在1 MHz频率下的运行功耗为业内最低,并且在一块芯片上集成了模拟外设功能,可用于防灾应急、安全检测系统和传感器应用。
2015年1月22日

2015年1月22日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布 RL78/I1D群微控制器(MCU)上市。RL78/I1D不仅功耗业内最低,并且集成了大量用于各种检测应用的模拟功能。更具体地说,RL78 /I1D为探测器应用进行了功能优化,这些探测器集成可以检测烟雾、气体以及运动和振动的传感器。

  RL78/I1D 无需借助CPU,就能够使用数据传输控制器(DTC)、事件链路控制器(ELC)以及数据运算电路(DOC) 等功能来进行数据处理和传输,并集成长间隔定时器,有助于将系统运行间歇期间的功耗降低约30%。在低功率运行模式下,RL78/I1D的工作电流要比同 类竞争产品低得多,并可从停机模式快速唤醒。MCU本身就能大大提高系统整体的电源效率。

  为了帮助降低系统成本,提高集成度,全新RL78/I1D群集成了通用型差分输入运算放大器、12位A/D转换器及比较器。这样,单个芯片上就具备了连接传感器所需的所有模拟外设功能。

 

 

(1) 创新的SNOOZE模式可在无需借助CPU的情况下进行数据处理和传输

 

数据传输控制器(DTC)或事件链路控制器(ELC)可用于激活传感器、激活运算放大器,以放大传感器信号并传输A/D转换结果。 数据运算电路(DOC)会将传输的A/D转换结果与阈值进行比较,以确定是否需要激活CPU。 创新的SNOOZE模式可在待机模式下工作,无需借助CPU,并可使终端产品如火警探测器、气体探测器、玻璃破碎探测器以及安全系统(人体传感器)等的功 耗降低30%。

 

(2) 动态切换工作模式,使其与系统状态相匹配

 

RL78/I1D群允许在低功耗工作模式与高速工作模式之间进行动态切换,使工作模式与系统状态相匹配。 在电源电压为1.8 V ≤ VDD ≤ 3.6 V、工作频率为1 MHz的低功耗工作模式下,工作电流仅为124 μA(典型值),远低于同类竞争产品。 此外,如果使用中速片上振荡器(4 MHz)作为主系统时钟,从停机模式状态唤醒仅需4 μs(最大值)。 这样就降低了唤醒过程的功耗,从而降低微控制器的功耗,有助于提高系统整体的电源效率。

 

(3) 片上模拟外设功能是检测微小传感器信号的必备功能

 

根据封装的不同,提供四种差分输入运算放大器,每种放大器都有两个输入管脚和一个输出管脚,最多集成17通道的A/D转换器和2个模拟比较器。 通过在一块芯片上集成火警探测器、气体探测器、玻璃破碎探测器以及安全系统等应用所需的模拟功能,RL78/I1D可大大降低系统成本,提高集成度。

 

RL78/I1D群包括13种产品型号,其封装管脚数从20到48不等,片上闪存容量分为8、16和32千字节(KB)。 目前已经开始量产。

 

有关RL78/I1D群MCU的主要规格,请参阅独立数据表

 

查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rl78/rl78i1x/rl78i1d.html

 

(注释)
所有其他注册商标或商标均为其各自所有者的资产。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。