2014年10月22日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方 案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),推出新款集成式汽车驾驶舱解决方案,以提升驾驶体验。作为瑞萨电子最先进的车载芯片R-Car系列的最新 成员,R-Car E2车载系统芯片(SoC),可为入门级汽车集成驾驶舱系统提供卓越的信息娱乐和音响功能,并可支持汽车-智能手机的交互操作。结合瑞萨R-Car系列其 他产品,可轻松扩展,覆盖从入门级到高端的集成式驾驶舱系统。
在集成式驾驶舱内,系统需要整合并分析多个信息流,然后将需要的信息以最佳方式呈现给驾驶员,而且与智能手机的交互日显重要。入门级应用的这种信息融合趋势对产品提出了更高要求。
车载音响系统是一个非常适合与智能手机交互的发展领域。汽车-手机交互操作可以为车载信息系统扩展它本身没有的功能。为实现这个目的,需要支持连接多种智能 手机的接口,以及足够的连接速度以应对大量的应用程序的交互。为实现这类功能,软件开发的挑战愈加强大,由此导致的开发速度放缓和开发成本剧增的问题日趋 凸显。
随着集成式驾驶舱成为主流产品,出现了多种实现方案。汽车厂商和一级供应商正在寻找能提供广泛的产品阵容的方案供应商,其关键要求是:具有足够的灵活性来实现多种产品变种,并且能提升整个产品线的软件复用能力。
(1) 强大的处理性能
配有2+1的处理器组合,包含了双ARM®Cortex™-A7处理器内核,为低功耗做了专门优化,同时具有很高的处理性能。同时还包含了一个单核 SH- 4A处理器,该SH-4A处理器具有可靠的汽车应用出货记录。这套处理器组合的性能大约是上一代R-Car E1的四倍,这样性能上拥有更大的余量。R-Car E2芯片针对低能耗进行了优化,消除了对散热片和风扇的需求,从而降低了系统成本。R-Car E2也针对入门级应用的系统成本进行了优化,通过提高外部DDR内存总线频率,只需要一个外部16位DDR模块就可以达到足够的性能。
(2) 良好的可扩展性
使用R-Car E2开发的软件可兼容多个产品。Cortex™-A7处理器内核与R-Car系列的高端产品(R-Car H2 和 R-Car M2)中使用的Cortex™-A15处理器内核实现代码二进制兼容,同时片上的各功能模块与内存映射也是一样的。这就意味着可以使用同样的底层驱动软件 和中间件,系统制造商可以只开发并维护一个软件。这种单个软件平台的开发方式不仅可以降低开发成本又可以缩短开发周期。这样用户能及时的针对所关注细分领 域推出最优化的产品,同时又可优化系统成本。
(3) 简单易用的开发环境
瑞萨专门开发了一种软件开发板,特别适用于合作方的应用软件和中间件的开发。这个软件开发板,将以低价发售,目的不仅是为了简化世界各地合作方的软件开发过程,也是为了扩展瑞萨生态系统。
利用该软件开发板可以很方便地开发车载音响和显示系统,包括智能手机交互,后视摄像头,媒体播放器等功能。
另外,为了应对迅速变化的市场需求,瑞萨也将通过该软件开发板积极利用开源软件资源,从而实现更低系统成本。
现在可以购买瑞萨R-Car E2系统芯片样品。计划于2016年6月开始量产,至2017年6月,每月总产量有望达到500,000片。(购买信息如有更改,恕不另行通知)
欲了解瑞萨新R-Car E2汽车系统芯片的主要规格,请参阅独立数据表。
查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/solutions/automotive/soc/r-car-e2.html
(附注)ARM是ARM Limited的注册商标。 ARM Cortex-A7是ARM Limited的商标。 所有其他产品或服务名称均属于各自所有者资产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。