2014年5月29日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方 案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)(以下简称“瑞萨”),今日宣布与活跃于分立、逻辑及模拟半导体市场的全球领先的高质量特殊应用标准产品的 制造商及供应商Diodes Incorporated(纳斯达克代码:DIOD)(以下简称“Diodes”)合作,以推广优化的USB Power Delivery (PD)充电解决方案。两家公司的参考设计基于瑞萨USB Power Delivery控制器(PDC)和二极管多模有源整流器,可为符合USB PD开放式标准的交流适配器和具有PD功能的充电器提供整体解决方案。交流适配器解决方案将于2014年6月3日至6月7日在台北国际电脑展N0608号 展台上展出,展览地点位于台北南港展览馆4楼。
由于平板电脑和超级笔记本电脑的广泛应用,通过USB连接为移动设备充电已成为规范,以更高功率进行充电的需求正在迅速增长。2012年7月,USB实施者 论坛(USB-IF)发布了USB Power Delivery规范,将通过USB线进行充电的充电量提高至100W,为更快速、更安全的移动设备充电提供了通用标准。
瑞萨自1996年以来便是USB-IF强有力的促进者。公司不仅提供许多USB硅器件,还提供自身拥有的USB专业技术,为成功推出适用于众多USB标准的 “积木”解决方案做出了重大贡献。目前,全球有数十亿USB设备,USB PD技术预期将成为解决未来充电需求以及下一代移动计算所需的其它接口功能的开放式行业标准。
将于电脑展上展出的解决方案是一套移动解决方案,它将缩短ODM和OEM的开发时间,该解决方案预计将于2015年投入市场。
“我们很高兴与瑞萨合作,为整个行业提供整体USB PD解决方案。除具有PD功能的充电器以及交流适配器解决方案以外,Diodes还将继续开发分立和模拟产品,以实现其它USB PD平台的应用”,Diodes Incorporated全球分立产品部副总裁Francis Tang表示,“通过将两家公司的创新和专业技术相结合,我们将能够在各种应用中实现USB Power Delivery,并能进一步扩大USB充电领域的新市场。
“我们很高兴能够与Diodes分享我们的USB Power Delivery控制器专业技术,以帮助Diodes缩短开发时间、降低功耗、提供具有一流性价比的整体解决方案”。瑞萨电子株式会社OA & ICT事业部副主任Terukazu Watanabe表示,“交流适配器解决方案只是Diodes和瑞萨合作的起点,两家公司将继续以行业领导者的身份合作,凭借着具有最高质量以及显著稳定 性、安全性的充电系统进一步扩大USB Power Delivery的应用领域,为消费类及便携式电子产品的客户提供更高价值。”
瑞萨(前身日电电子)自1996年成为USB实施者论坛(USB-IF)的成员起,一直在定义USB标准和开发USB技术方面扮演者领导角色。2000年 4月,公司推出了全球第一款符合USB 2.0标准的主机控制器芯片(uPD720100)、全球第一款符合USB 2.0标准的集线器控制器芯片(uPD720110)及其它USB器件的全面产品系列。瑞萨在交付专有客户服务和高品质解决方案方面享有盛誉。2009年 5月,瑞萨推出了行业内第一款USB 3.0 xHCI主机控制器(uPD720200),并获得了USB-IF颁发的第一份“认证SuperSpeed USB (USB 3.0)”证书。凭借着uPD720200耐用、符合标准的设计,瑞萨对USB-IF认证测试做出了贡献,提供了主机控制器产品用于其它USB 3.0外围设备认证的平台。
Diodes Incorporated(纳斯达克代码:DIOD)是一家标普低市值600指数及罗素3000指数公司,是活跃于广泛的分立、逻辑及模拟半导体市场的全球领先的高质量特殊应用标准产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖LED驱动器、AC-DC转换器及控制器、DC-DC开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及USB电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。Diodes公司及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市。在普莱诺、加利福尼亚州圣荷西、台湾台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心。在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂;在中国上海设有四座制造厂,在中国成都设有合资工厂;另在诺伊豪斯和台北设有制造厂。在德克萨斯州沃思堡市、台北、香港、曼切斯特、中国上海、深圳、韩国城南市、水原市、日本东京以及德国慕尼黑市设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有支持办事处。欲了解包括SEC档案在内的更多信息,请访问Diodes网站,网址为http://www.diodes.com。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。