2014年5月9日

2014年5月9日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日公布了截至2014年3月31日年度(2013年4月1日至2014年3月31日的财务年)合并财务预测值(于2014年2月6日公布)与实际业绩(今日公布)之间的差异。

 

(2013年4月1日至2014年3月31日)

单位:百万日元

  净销售额
营业损益
经常性损益
净损益
每股净损益(日元)
此前公布的预测值 (截至2014年2月6日)
822,500 54,700 44,200 (21,800) (20.88)
实际业绩
833,011 67,635 58,625 (5,291) (5.07)
增减额
10,511 12,935 14,425 16,509 15.81
增减率
1.3% 23.6% 32.6% 75.7% 75.7%
截至2014年3月31日年度参考业绩
785,764 (23,217) (26,862) (167,581) (401.76)

 

    对于截至2014年3月31日的财务年,瑞萨公布了以下财务业绩:净销售额为8330.0亿日元,较之前预测值(2014年2月6日公布)高出105.0亿日元;半导体销售额为7968.0亿日元,较之前预测值高出68.0亿日元。
 
  营业损益、经常性损益和净损益均高于公司预测值,主要原因在于半导体销售额高于公司预期以及公司努力推进成本控制措施。

 

  详情将在2014年5月9日瑞萨发布的截至2014年3月31日年度财务业绩公告中做出解释。

 

本新闻稿中有关瑞萨电子及其合并子公司(统称为“我公司”)计划、战略与财务前景的声明属于涉及风 险和不确定性的前瞻性声明。我公司向您预先作出以下警示:实际业绩可能与此类前瞻性声明有所不同,归因于多个重要因素,包括但不限于,我公司所处市场(主 要为日本、北美、亚洲和欧洲)的一般经济状况;市场中产品和服务的需求以及竞争定价压力;在竞争激烈的市场中持续使客户认可产品和服务的能力;汇率波动, 尤其是日元与美元之间的汇率波动。其他因素,例如世界经济衰退全球市场财务状况恶化;或国内和海外股市低迷也可能实际结果与预计业绩存在差异。



关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。