2013年10月29日,日本东京讯 — 瑞萨电子株式会社(TSE:6723),全球领先的半导体及解决方案供应商,今天宣布开发出了能支持新一代视频编码标准HEVC/H.265 (注1)的 视频编解码IP。该标准将会被广泛应用到移动设备、民用设备、车载信息设备、工业设备等市场。瑞萨在开展许可授权业务的第二个阶段,将在今年11月开始发 售新IP,同时计划将该IP集成到用于车载信息设备的SoC(System on a Chip)“R-Car”系列的第3代产品(正在开发)中。
瑞萨电子为应对客户系统开发中的各种需求、提高开发效率,除了提供在全球拥有第一位市场份额的微控制器产品之外,还有模拟、功率半导体等产品。瑞萨的营销模 式已经逐渐从分别提供以上产品类别的模式,向更有效地运用将单个的半导体产品及软件组合在一起的套件解决方案、包括用户可以在自己的产品上添加附加价值的 各种IP技术及工艺技术等半导体基础原理、OS及中间件等软件群构成的平台解决方案和生态系统(注2) 的模式转变。瑞萨将平台解决方案定位为实现"智能社会"所必不可缺的,全力打造半导体基础和软件群、以及与合作伙伴企业共同建立的生态系统。在今后,瑞萨 相信将更有竞争力的IP提供到市场中,取得业界标准的地位是必不可缺的。基于这种想法,瑞萨正在充实IP资源库的同时,通过向市场提供IP技术,扩大许可 授权业务。
近几年,随着数码视频设备的高性能化及网络连接的普及,用宽带传输视频呈现爆发性增长。同时,与视频解压缩密切相关的P2P(注3) 视频传输,实现各个设备之间的图像传输及共享显示画面的要求日益高涨。而且,随着带有4K2K显示器等的UHDTV(Ultra High Definition Television:超清电视)的普及、宽带及家庭、车内网络环境的带宽负载压力越来越大,能通过高于以往技术的高压缩编码实现视频传输成为必然趋势。 为了能对应这个需求,瑞萨开发出了并实现了产品化的可实现4K2K视频处理的硬件IP,可以支持2013年4月ITU-T推荐的最新高效率编码标准 HEVC/H.265。
(1) 可支持最新视频编码标准HEVC/H.265的编码及解码
瑞萨在市场中率先提供用于便携式设备及民用设备的视频编解码器,支持HEVC/H.265标准编码。通过新开发的算法能发挥出HEVC/H.265标准的高 效编码性能,通过实时处理,实现能优于以往编码方式的高画质、高压缩的编码。通过采用新IP,客户可以支持今后将会被广泛应用到便携式设备、民用设备、车 载信息设备、工业设备等领域的最新视频编码标准HEVC/H.265。实现比以往的H.264等标准更长持续时间、高画质的视频录像、重放功能。
(2) 支持4K2K图像
拥有比瑞萨以往的硬件IP的2倍性能,新硬件IP达到4K2K分辨率(4096×2160)的30帧/秒的编解码处理性能。通过HEVC/H.265的高效 编码,可以用与基于传统方式的全HD图像(1920×1080)的60帧/秒(1080p60)相同的数据量以及通道带宽,提供4K2K分辨率带来的更具 震撼力的图像体验。而且,由于可以同时处理2通道的1080p60,这就意味着客户可以用一个硬件IP实现全HD图像的压缩传输流及视频聊天等同时要求对 多个影像进行编解码的应用。
新的IP具有可配置的结构,可以提供特定为1080p 60性能的小规模硬件。
(3) 最小处理延迟达到3ms
通过数据处理方式的优化,减少延迟,实现了从数据输入到对应的输出之间的延迟最小为3ms的编解码处理。为要求使用低延迟传输实时压缩的影像数据的应用开发 带来了便利,适用于从便携式设备向其他显示设备传输画面,或者带有AV媒体播放功能的汽车导航等车载娱乐信息系统向后座显示屏进行无线传输等。
除此之外,还应用了瑞萨在便携式、车载信息设备领域的SoC开发中积累出来的小面积、低功耗技术及高效总线访问、总线延迟抗干扰技术,成为可以用于AMBA(注4) 接口连接的IP。
瑞萨将新IP定位为下一代视频处理的核心IP,针对便携式设备、民用设备、车载信息设备、工业设备等广泛的市场,积极地展开营销活动。而且今后为了提高分辨 率、高比特率化等性能,以及支持现有编码标准等多种格式,将会继续开发实时视频传输专用的IP等技术,及时对应市场的需求。
有关HEVC/H.265视频编解码硬件IP的主要规格,请参阅 数据表 。
(注1) HEVC (High Efficiency Video Coding) :由ISO/IECMPEG及ITU-T VCEG共同制定的视频编码标准。由ISO/IEC、ITU-T分别指定了新的标准,如23008-2(MPEG-H HEVC)、H.265国际标准规格。
(注2)生态系统:利用相同的CPU架构的操作系统,编译器、调试器等开发环境工具、开发者、解决方案供应商等,形成的大商业集合。该词源于自然界的“生态系统”,用于IT业务时称为“Ecosystem”。
(注3) Peer to peer:P2P,在网络上的终端之间直接传输、接收数据的通信方法。
(注4) AMBA : 英国ARM公司开发的片上总线接口格式。
AMBA是ARM公司的商标。本新闻稿中提及的产品或服务名称是其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。