瑞萨电子推出体积更为紧凑小巧的全新16位微控制器,可减少系统能耗、提高汽车控制系统的开发效率

全新的RL78/F13和RL78/F14产品群拥有由91款高性能低功耗汽车MCU组成的平台解决方案

2013年09月12日

2013年9月12日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天宣布发布全新的RL78/F13 和 RL78/F14 16位微控制器(MCU),这两款微控制器可提高汽车控制系统的开发效率、降低系统成本、减少系统能耗并增强功能安全特性。

 

  全新推出的MCU共包含91款产品,其 中60款属于RL78/F13产品群,31款属于RL78/F14产品群。RL78/F13 MCU适用于多种多样的车载用途,其中包括电动车窗和后视镜控制等车身控制系统,以及电动水泵和冷却风扇等汽车电机控制系统。RL78/F14 MCU也可支持多种车身控制系统应用,例如BCM(车身控制模块)以及HVAC(加热、通风和空调)控制等需要占用大量内存的应用。

 

  在近几年,汽车对电子产品功能的应用日 渐广泛,例如通过实时识别和云连接技术让汽车在行驶、转向和制动等基本功能基础上实现安全、舒适的驾驶体验。尽管不同型号汽车的制造商对汽车规格始终追求 自己独特的需求,但与此同时,它们也有着共通的需要:一套能够以通用平台解决方案形式支持所有ECU(电子控制单元)系统的广泛MCU产品线。另外,随着 电子产品在汽车上的用途日益广泛,每辆车上的ECU使用数量也在不断增加。因此,汽车制造商和ECU制造商都在竭尽全力在保证安全性的同时实现ECU的微 型化、减轻其重量并降低能耗。瑞萨电子所提供的全新RL78/F13和RL78/F14 MCU拥有丰富的功能特性和安全性能,可满足未来ECU开发的各项需求,从而能够填补市场需要。

 

RL78/F13及RL78/F14 MCU的主要功能特性:

(1) 广泛的产品线,可轻松实现平台标准化,提高开发效率
  由于不同系统的规格各不相同,要将ROM重新应用到其他不同系统,就需要改变其尺寸,为了满足这一需求,全新的MCU均集成了相同的CPU内核,并拥有汽车网络(例如CAN(控制器局域网)和LIN(本地互联网))和引脚布局等外围功能。举例来说,RL78/F13 MCU的内部闪存大小为16到128千字节(KB),封装为20到80引脚;RL78/F14 MCU的内部闪存大小为48到256KB,封装范围为30到100引脚,RAM容量最大20KB。凭借如此丰富的产品线,RL78/F13和RL78/F14 MCU可支持多种多样的应用需求。如此一来,即可通过重复利用软件和印刷电路板等设计资产来构建开发平台,从而提高整体系统的开发效率。


  另外,RL78/F13和RL78/F14 MCU还集成了瑞萨电子现有78K0R和R8C CPU内核的高性能的MCU外围功能。因此其可让系统制造商在有效利用现有资产的同时,得益于CPU内核新加的乘加指令而提高系统性能。


(2) 紧凑小巧的封装,支持最高150℃的高温运行环境,可缩小整体单元尺寸
为了满足体积更小巧的ECU的需求,瑞萨电子开发出了全新的QFN(四方扁平无引脚)封装。相比瑞萨电子现有的32引脚SSOP封装(窄间距小外形封装),新的QFN封装能够将安装面积减少约69%,而与瑞萨电子现有的QFN封装相比,全新的QFN封装在引脚侧表面设有凹口,以便在安装过程中提高焊接粘附性,可实现在不改造工厂生产线的情况下安装新的MCU设备。采用新QFN封装后,可缩小印刷电路板的尺寸,从而实现整体ECU系统的微型化。


  另外,为了实现更高级别的系统微型化,市场对执行机构上安装MCU的机械和电子部件进行统一化的呼声日益强烈,但是,比如在水泵等应用的工作条件下,环境温度(Ta)会达到比较高的水平,因此现有的MCU难以应用于该应用条件中。而RL78/F13和RL78/F14 MCU则可在高达150℃的环境温度下正常工作,因此可以直接装入执行机构,从而进一步提高系统微型化水平。

(3) 降低50%待机能耗,实现低能耗系统设计
  通过采用更低的电流消耗的待机模式,RL78/F13和RL78/F14 MCU的待机电流相比瑞萨电子现有的78K0R/Fx3 MCU下降了50%,即从1μA(微安)下降为0.5μA(微安)。新MCU还具有在不激活CPU的情况下执行A/D转换的功能,从而进一步降低系统能耗。


(4) 丰富的硬件功能,可保证功能安全性
  针对安全性进行了改善的结构可对电气或电子故障进行检测,从而保障系统安全性,而这一特性,对于努力达到ISO 26262功能安全性标准的汽车系统来说极有帮助,同时,市场对于在MCU内部加入自诊断功能的需求也日益强烈。


  RL78/F13和RL78/F14 MCU包含了多种多样的硬件特性,可保证下述的功能安全性:将参考电压或电源电压进行转换,并将转换结果与标准值进行比较,从而确定A/D转换器工作正常的检测功能;使用中断检测堆栈溢出从而防止软件失控的功能;通过将外部时钟振荡器与内部振荡器进行比较,检测外部时钟振荡器是否停止的功能。

定价和供货

  瑞萨电子的全新RL78/F13和 RL78/F14 MCU将于2013年10月开始提供样品。根据内存容量、封装类型和引脚数量的不同,产品定价将有所区别。例如,闪存为128KB,采用48引脚封装的 RL78/F14 MCU定价为每片6.0美元(样品)。批量生产计划将于2014年9月开始,预计将在2015年9月达到月产2,500,000片的综合产量。(定价和供 货情况可能发生变更,恕不另行通知)。

 

  有关瑞萨电子的全新RL78/F13和RL78/F14 MCU的主要技术规格,请参阅数据表

 

  (备注)所有注册商标或商标均为各自所有人/团体的财产。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。